This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176 负输出查询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605589/lm5176-lm5176-negative-output-inquiry

器件型号: LM5176

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我已经将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

使用 LM5176 设计正输出产品时、如果我连接正输出产品和负输出产品、是否会出现问题?

有效输出(乘积 1)

 +VIN-----              -----   + 15VP

            L   LM5176   l        

 -VIN ---             -----  15VP_GND


负输出(乘积 2)

 +VIN-----              -----   -VIN&15VP_GND

            L   LM5176   l        

            ----------------------------  15Vn

  由于公司安全原因、我不能附上电路图、因此很难在文本中进行解释。

我计划使用 LM5176 构建两个 15V 输出产品、如上图所示。 第一个产品通常输出正电压,因此我想将其负输出连接到第二个产品的正输出,并使用第二个产品的 — 输出作为–15VN 输出。 这种配置是否会出现问题? 我要设计一个高效率电路。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    + 15VP 电流为 10A、–15VN 输出电流为 5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原理图附在这里。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我认为这不起作用。

    在上电/启动条件下、较低功率级上的输入电压将为 0V。 在这种情况下、功率级无法启动。

    此致、

     Stefan