This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22673:查询 LM22673MR-ADJ/NOPB 规范

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600771/lm22673-inquiry-on-lm22673mr-adj-nopb-specifications

器件型号: LM22673

尊敬的 TI 团队:

我想澄清一下 MPN 的产品规格:LM22673MR-ADJ/NOPB。
在数据表中、我找不到有关 VIN 引脚的绝对最大输入电流的信息。 您能否确认允许的最大输入电流是多少?

在我的电路中、我观察到:
-浪涌电流:启动期间高达 3A。
-电流尖峰:IC 关断期间高达 8A。

我担心这些条件是否会在长期运行过程中损坏 IC。
此外、我还有几个问题:
如果 VIN 引脚上的输入电压在启动期间上升至 55V、会发生什么情况?
如果电压尖峰只持续几毫秒、这是否可以接受?
在最坏的情况下、VIN 引脚可能会发生什么类型的损坏? 例如、它是否会导致可见的烧伤痕迹或断线键合?

感谢您的帮助。

此致、
Shahrul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahrul:

    absmax 电流不是器件的规格、因为它通常受器件电流限制的限制。  因此、浪涌电流会受到限制、不会长期影响 IC。

    我认为 8A 是一个反向电流、它通过高侧 FET 的体二极管从输出端流回电源、因为即使在输入关闭后、输出电容器也会保持电荷。 这可能是由于多种因素造成的、例如输出电容高、电感器低、负载低等 如果您在关断时看到 8A 电流、我建议在输入端添加一个阻断二极管来防止这种情况、因为它可能会长期影响器件。

    回答您的其他问题

    1) 它可能会损坏器件、因为它违反了 absmax。 如果符合预期、我建议添加一个 TVS 二极管来将 VIN 钳位在 43V 以下。 电解电容器还有助于抑制 VIN 处的振铃并防止其变为高电平。

    2) 否、这也可能会损坏器件。

    3) 是的、针脚上可能有明显的损坏。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的详细答复。 我有几个跟进要点需要确认:

    根据数据表、该器件的峰值开关电流限值可通过 IADJ 引脚进行调节、默认值约为 4.2A(范围为 3.35A 至 5.5A)。 请确认这是否是您在答复中提到的当前限制。

    2.对于输入电压尖峰场景:

    2.1 我已经尝试在 VIN 引脚上放置一个 TVS 二极管、从而成功钳制输入电压尖峰。 在钳位事件期间、我观察到持续几微秒、高达大约 4A 的瞬态电流尖峰。 只有在放置 TVS 二极管后、该高值的电流尖峰才会出现。

    2.2 我还尝试了将 47 µF 电解电容器靠近 VIN 引脚放置、从而有效地抑制输入电压尖峰。 但在这种情况下、我观察到在启动期间在几微秒内出现高达约 7A 的瞬态电流尖峰
    您能否告知该瞬态电流电平和持续时间是否在可接受的限制范围内、而不应该对 VIN 引脚或器件造成可靠性问题?

    2.3 通过在 Vin 引脚上放置阻断二极管、在启动和关断期间不会观察到电流尖峰。 我想二极管确实像您之前提到的那样阻止了从输出电容器流出的反向电流。
    如果我没有在设计中放置二极管、这是可以接受的、因为 IC 已经具有器件电流限制功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahrul:

    1) 是的,这是我所指的电流限值。

    2.1-2.2) 在启动期间、如果输入电压尖峰低于器件 absmax、则应该可以。 我想、您看到的部分电流会流入电解电容器或 TVS 二极管。 我建议仅测量输入引脚的电压以确保其低于 43V、如果是这样、瞬态电流不会引起任何问题。 如果您决定使用电解电容器、则应格外注意以确保输入电压在所有工作条件下都不会超过 43V。

    2.3) IC 电流限制在启动期间将激活、但它可能不在关断期间。

    • 首先、反向电流将流经高侧 FET 的体二极管、而不是 FET 本身、因此、根据检测机制(我不确定情况)、它可能无法检测到反向电流。 此外、输入电压变低可能意味着器件、因此其电流限制会在这段时间内关闭。
    • 因此、我不建议根据关断期间的电流限制、如果发生这种情况、最好使用阻断二极管。

    此致、

    Niranjan