This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:关断死锁情况

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQ25820, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605739/bq28z620-shutdown-deadlock-condition

器件型号: BQ28Z620
主题中讨论的其他器件: BQ25820BQSTUDIO

我有电池电量计/充电器板组合。

bq28z620 原理图片段:

image.png

bq25820 原理图代码片段:

image.png

我遇到启动死锁状态,即未编程的电路板在连接电池电芯后无法启动 — bq28z620 处于关断模式(我想)、施加 VIN=12V 会给 bq25820 加电、它对 VBATT 施加一些锯齿状电压、但似乎不足以使 bq28z620 退出关断状态。

我通过手动向 VBATT 节点施加 7.4V 电压、使 bqStudio 与 bq28z620 进行通信,这在制造过程中可能很好,但最终产品需要反汇编才能执行相同的功能 — 因此理想情况下,如果向 bq25820 充电器施加充电电压、则也会唤醒 bq28z620、前提是它恰好在现场处于关断模式。

对如何解决这一僵局有什么想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原谅我的无知 这实际上只是工厂新鲜电路板的函数、该电路板尚未将 FET_ON 设置为 0b1。 我在另一个电路板上检查了 FET_ON=1、在电量监测计关断期间施加充电电压实际上可以唤醒它。