This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:将 bq25820 连接到 EV2400 和放大器;bqStudio

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25820, BQ28Z620, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605727/bq25820-connecting-bq25820-to-ev2400-bqstudio

器件型号: BQ25820
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ28Z620、EV2400

我已安装 bqStudio 1.3.128(测试版)。 我已将 EV2400 更新为最新固件 (v0.32)。 我有一个使用 bq28z620 电量监测计和 bq25820 充电器 IC 的定制电路板(我可以私下分享原理图)。  

我可以通过 EV2400 / bqStudio 1.3.128 与 bq28z620 进行通信、但 bq25820 充电器未显示。  

我已经看到 另一个线程 、并将 Charger_1_00-bq25820.bqz 文件放置在 C:\ti\BatteryManagementStudio\config 路径中并重新启动 bqStudio。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    您是否选择了充电器?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我已卸载、重新安装 bqStudio(我在程序打开时停止弹出消息)、现在可以连接了。

    说您可以使用 bqStudio 连接到 bq25820 充电器或 bq28z620 电量监测计芯片、但不能同时连接这两者、这是否正确?

    谢谢、
    Evan