This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610 奇怪行为

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605103/bq24610-bq24610-strange-behaviour

部件号: BQ24610

我的系统包含一个 BQ24610、该电路板配置为通过电源路径为 6S 锂离子电池组充电。
电池包电压为 25.2V、充电电流为 500mA。
主电源(BQ24610 的输入电压)为 28V
在初始开发过程中、如果在没有 28V 主电源的情况下连接电池、我们会遇到 BQ24610 中断的问题。
遵循此链接中的建议: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1596818/bq24610-lodrv-fet-issue、我们解决了这个问题、但现在、借助修改后的原理图、
连接电池时会发生奇怪的事情。
重现该行为的步骤:
-系统与主电源和电池断开连接时的初始状态。
-第 1 步:只连接电池。 此时、输出 STAT1 激活(不符合预期)。
-步骤 2:我连接负载,它是由电池供电(预期)。 输出 STAT1 保持活动状态(不符合预期)。
-第 3 步:连接主电源,电池充电开始,输出 STAT1 处于活动状态(预期)。
-第 4 步:充电成功完成,输出 STAT1 停用,输出 STAT2 激活(预期)。
-步骤 5 :电池充电和输出 STAT2 激活,我断开主电源,输出 STAT2 停用(预期),系统切换到电池电源,输出 STAT1 保持停用(预期)。
从这一点开始、操作看起来是正确的;STAT1 和 STAT2 输出遵循数据表说明、至少在我再次断开电池之前。
我的问题是系统是否正常工作、或者步骤 2-3 是否表明存在异常行为。
我附上了包含 BQ24610 的器件的接线图。

感谢您的支持。
Marco。 BQ24610.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    您使用什么作为 STAT1 和 STAT 2 的上拉电源轨?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    它们通过 47k Ω 电阻上拉至 VREF。 电阻器位于数字晶体管 PDTA114YT 内部。

    谢谢。

    Marco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    您是否尝试过更换 IC? 我很好奇这个问题是出在 IC 还是电路板上。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    我在 2 个不同的电路板上有相同的行为(相同的布局)。

    在这两个主板上、我都已更换 IC、然后再进行更改以解决 IC Bourn Out 问题。

    在修改之前、行为是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    [引述 userid=“526515" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605103/bq24610-bq24610-strange-behavior/6185126

    在这两个主板上、我都已更换 IC、然后再进行更改以解决 IC Bourn Out 问题。

    在修改之前、行为是正确的。  

    [/报价]

    您做了哪些修改?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我的意思是进行修改 、以解决 在未连接适配器的情况下连接电池时 BQ24610 发生的问题。

    第一个原理图中没有二极管 D? 我们遇到了问题。

    我们修改了几个电路板、添加了二极管(在电感器之后)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    -第 1 步:仅连接电池。 此时、输出 STAT1 激活(不符合预期)。
    -步骤 2:我连接负载,它是由电池供电(预期)。 输出 STAT1 保持活动状态(不符合预期)。

    可以测量 VCC 引脚上的电压吗?

    PG 是否也亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    - Vcc=22.4V、V_BATTERY=23.5V

    -仅连接适配器时、PG 引脚为低电平。
    -使用适配器和电池连接的 PG 引脚低。
    -与只有电池连接的 PG 引脚显示一个方波之间的 0 和 VREF 的频率为 20Hz。

    为了确保 BQ24610 没有故障、我更换了后没有发现任何变化。
    我们不使用 PG 引脚。 为了进行测量、我们临时在引脚和 VREF 之间连接了一个 10K 上拉电阻器。


    我们在两块电路板上以相同的结果重复了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    -仅连接电池时、PG 引脚显示 0 和 VREF 之间频率为 20Hz 的方波。

    我认为这个问题可能与 BATFET 有关。

    • STAT1 表示器件正在充电、
    • 仅当 IC 具有有效 VCC(不处于 UVLO、ACOV 或睡眠模式)时、才能启用充电。
    • 由于 VCC 为 22V、因此它不处于 UVLO 或 ACOV 状态。
    • 睡眠模式是电池 电压高于 VCC 电压时的模式。
    • 充电器使用 SRN 引脚来测量电池电压。
    • 由于二极管会阻断电池电压、BATFET 的体二极管允许电池电流从电池流向 VCC。
    • VCC 引脚高于 SRN 引脚。
    • 基本上、充电器认为它能够为电池充电。

    您能否确认 SRN 低于 VCC?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    我认为你是对的。
    在 scope1.bmp 文件中、黄色曲线表示 SRN 引脚上的电压、蓝色曲线表示仅连接电池的情况下 VCC 引脚上的电压。


                       scope1.bmp

    我将一个 150 Ω 电阻器与二极管并联、因此将电池电压施加到 SRN 引脚。

    在 scope2.bmp 文件中、您可以看到进行此修改后 SRN 和 VCC 引脚的电压。 在这种情况下、SRN 引脚上的电压高于 VCC 引脚上的电压、因此充电器认为它不会为电池充电。

                       scope2.bmp

    最后、scope3.bmp 文件显示了连接电池(无适配器)时通过 150 欧姆电阻器的电流脉冲。
    最大电压为 21.6V、因此峰值电流约为 140mA。
    我通过断开并连接电池来运行各种测试、这是我测量的最大值。 BQ24610 从未出现故障。
    您认为此值是安全的还是仍然过高?

                         scope3.bmp

    此时、您认为在继续开发包含所有这些修改的新 PCB 之前、我还应该检查什么?

    与我的原理图相比、BQ24610 评估板上的电阻器 R14。 在没有适配器的情况下连接电池时、该电阻器是否用于限制峰值电流?

    您是否建议也添加该电阻器?

    感谢您的支持。

    Marco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、  

    我通过断开并连接电池来运行各种测试、这是我测量的最大值。 BQ24610 从未出现故障。
    您认为此值是安全的还是仍然过高?

    我看不到这种方法有任何明显的问题、我也看不到任何其他潜在的解决方法。

    您是否建议也添加该电阻器?

    是的、我建议添加该电阻。

    此致、

    基督教