This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569DBVR 测量问题

Guru**** 2771135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601973/tlv62569-tlv62569dbvr-measure-issue

器件型号: TLV62569

关于 TLV62569DBVR 测量、有两个问题:

测量 SW 引脚上的输出波形时、应如何选择示波器带宽? 使用 100MHz 和 20MHz 带宽时、结果有很大差异。 使用 100MHz 带宽时、会出现明显的过冲和振荡、而在使用 20MHz 带宽进行测量时、SW 波形没有出现过冲。  

  SW WAVE @100MHz         SW WAVE@20MHz

Vin 引脚的电压波形有明显的干扰。 这是否也与示波器的带宽设置有关? 示波器探头的衰减设置是否起作用? 该测试是使用 10 倍衰减进行的。 使用 100MHz 带宽进行测量时、会出现较大的干扰、但在使用 20MHz 带宽进行测量时、电压看起来非常平滑。 不过、Vout 和 Vfb 的波形都是干净的。  

1767063094058.png

原理图和布局如上所示。 布局中的框区域标记为 TLV62569DBVR。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    1.测量 SW 引脚上的输出波形时、应如何选择示波器带宽?

    这种选择是一种折衷方案:如果  全带宽 然后可以 看到快速高频细节但噪声更多。 If  带宽限制 滤除高频噪声、可以更清晰地看到较慢的信号。 对于此器件  、除非应用要求使用全带宽、否则您可以使用带宽限制。

    [报价 userid=“679806" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601973/tlv62569-tlv62569dbvr-measure-issue ]2. Vin 引脚上的电压波形有显著干扰。 这是否也与示波器的带宽设置有关? 示波器探头的衰减设置是否起作用?

    您能分享一些示波器图吗?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是直接测量Vin引脚的波形 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您看到的是高频噪声、这 在全带宽设置中将更为明显...

    从布局片段来看、电路的每个细节都很清晰... 我只能在 IC 附近看到 C13。。。 一种快速简单的尝试是在 IC 附近添加一个小电容器(大小为几 nF 0402)。 这应该有助于滤除高频噪声...

    此外、请分享有关测量设置的一些见解:使用的探头、测量点、GND 连接等

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在绿色框的位置添加了一个0402的10nf电容、然后分别测了这个小电容两端的波形(1和2的位置)、vin引脚和小电容的地的波形(3和2的位置)、vin引脚和芯片自身的地引脚的波形(3和4的位置)μ s

      小电容两端的波形 μ s              vin引脚(引脚 4)和小电容的地的波形    vin引脚和芯片自身的地引脚(Ω 引脚 4 — 引脚 2)Ω

    加了小电容后、直接测量小电容两端的波形vin引脚(引脚 4)和小电容的地的波形都得到很好的改善、但是vin和芯片自身的地(引脚 2)之间的波形并没有得到改善。请问vin脚和不同地方的地之间的波形差异为何如此大。Ω

    下面是我用的示波器探头 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正如我之前提到的、布局片段不能让我深入了解您的总体布局、因此、很难判断...

     通过适当的布局实践和适当的 BOM 选择、可以更大限度地减少这些高频元件、从而扩展这些元件。 但不能完全消除。

    -我在布局中看不到 L1、C9、C7、C8、C10 ... 输入侧的所有附加滤波器都应适当阻尼... 是否已处理过此问题?  

    -输出电压是怎样的?

    - L4 是否已连接?  

    -你可以尝试下移动 R5 与 R2 并在这个位置有额外的输入电容器?

    或将两个输入电容器靠近、使输入环路保持更小? 作为以下示例布局:

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我想再次澄清问题和您需要实现的目标。

    首先、无需在全 BW 下进行测量。

    其次、如果您在 100MHz 处测量、请放大到一个脉冲并确认它是否超过最大 VIN/SW 规格... 如果没有,它不应该是一个问题。

    最后、您打算更改布局吗? 如果是,我可以建议一些提示这里... 如果没有,你可能看不到很多改进,如果你用小帽调整板,就像你现在所做的那样...

    谢谢、

    Febin