This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:5V 输出不稳定。 您能帮助分析一下这个问题吗? 谢谢。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605476/tps54331-the-5v-output-is-unstable-could-you-please-help-analyze-the-issue-thank

部件号: TPS54331

我使用的是一个 TPS54331 降压芯片、其输入电压为 12V、输出电压为 5V。 预期输出电流为 3A、负载为 LED 灯。 当某些 LED 亮起时、5V 输出会产生显著的噪声。 目前、5V 输出电流约为 0.8A、并且 LED 以特定频率闪烁。 5V 输出的波形出现非常嘈杂、峰峰值甚至超过 2V。 请参阅下面的波形图:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下所示:

    PCB:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天、当我打开带宽限制时、一切都正常。 它似乎是高频干扰。 频率超过 20MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原理图看起来没有问题。 只有几个点  

    1. 在 FB 路径上使用容差为 1%的电阻器
    2. 在测量输出纹波时、请使用尖端和接地筒探头、并将带宽限制为 20MHz。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、其开关频率应为 570KHz。 但为什么我测得的实际频率是 636.8KHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这看起来可以接受、因为 570kHz 是典型的工作频率。 但是、这并不适用于所有的运行条件。 只要开关频率不超过数据表值、就可以。

    此致

    Nikhil