This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:查看 LMR51450 器件原理图以实现更好的优化

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605537/lmr51450-review-the-lmr51450-part-schematic-for-better-optimization

器件型号: LMR51450

您好、

请查看所附的原理图、如果 有任何主要评论需要更改、敬请告知。

要求:  

VIN=4.8V  

VOUT = 4.2V  

电流= 2A

此致、
Saurabh Keshari

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    明天 EOD IST 之前就会回复您。

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    由于某些不可避免的情况、我无法进行原理图审阅。

    请原谅我,我将在 1 月 15 日 EOD IST 之前回复您。

    感谢您的考虑!

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    以下是对原理图的注释:

    1) 输入和输出电容器的额定电压应至少为其工作条件的 1.5 倍,以确保安全裕度。 使用 XR7/XR5 电容器。 (还会出现降额,假设 QuickStart 计算器中的降额为 50%)。

    2) 如果输出电容器上的有效 ESR 较小(~10m Ω)、并且不使用前馈电容器 (C106:Cff)、则相位裕度会降至 45 度以下、并且根据 QuickStart 计算器、系统不稳定。  

    最好使用原理图上显示的 82pF CFF(标记为 DNI)、因为它将相位裕度推至大约 56 度。

    此外、如果可能、将输出电容器上的有效 ESR 保持在~10m Ω 至 15m Ω 左右。 这有助于 PM 甚至更高。

    e2e.ti.com/.../3252.LMR51450_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_Tool_5F00_Rev1.0-_2800_2_2900_.xlsm

    随附了填充的快速入门计算器以供参考。

    谢谢。此致、

    南迪。