This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:工作范围和冷开机保护

Guru**** 2815065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1, TPS552872, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606061/tps552872-operating-range-and-cold-crank-prevention

部件号: TPS552872
主题中讨论的其他器件: TPS552892、TPS552892-Q1

您好:

在我的设计中、我考虑使用集成式 FET 降压/升压转换器、并找到了用于此目的的 TPS552872。

我的参数是:

VIN:3-32V

Vout:5V 2.5A.

在我们的案例中、降压/升压转换器应由具有 32V 过压钳位的汽车电池供电。

但当发生冷启动时、会发生最坏的情况

image.png

输入电压: 3V 和仍然输出电压: 5V 2.5A 降压/升压 IC 可以运行?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    感谢您联系我们。 TPS552872 的典型平均电感器电流限值为 4A。 考虑到效率为 90%、在 Vin 为 3V 时、平均电感器电流将达到:5*2.5/3/0.9=4.6A。 TPS552872 无法支持此应用。 请考虑 TPS552892。 对于汽车应用、我们有 TPS552892-Q1。

    此致、

    木林