This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:使用 FET 的 PoE 前端 TIDA-01463

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01463, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606108/tps2372-poe-front-end-tida-01463-using-fets

器件型号: TPS2372
主题中讨论的其他器件: TIDA-01463

您好、

我使用 TIDA-01463 的原理图、使用 TPS2372 为 PoE 节点设计 PoE 前端。 在原理图中、前端使用 FET - Q1、Q2、Q3 和 Q4。 我有一个疑问、为什么使用这些 FET 代替 D1、D2、D3 和 D4 等二极管? 可以使用二极管代替 FET 吗?

image.png

谢谢、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    感谢您联系我们。

    在这里使用 FET 主要是考虑 6 类功率的效率和热应力。

    您可以使用二极管代替 Q1 到 Q4、但 PoE 级效率会用二极管下降 1 - 2%。

    此致、

    Zhining