This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:我们有一款产品、其软件接口可读取几十 mA 的小电流、即使没有负载也是如此

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605847/bq2060a-we-have-a-product-whose-software-interface-reads-a-small-current-of-several-tens-of-ma-even-when-there-is-no-load

器件型号: BQ2060A

我们有一款产品 BQ2060A 适用于 IC 的 SSOP-16 电量监测计 IC。 这一个将有几个几十毫安的小电流在冬季温度(最低温度是在–1℃ 周围),然后它将逐渐下降到 0mA(大约一天),当放在空调室。校准电流后,它也将显示 0mA。 但是、如果产品长时间不在 25℃ 周围温度较高的房间内时出现小电流、并且几乎所有产品都出现这种现象、那么 IC 是否存在问题?设置是否仍然存在问题?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由应用程序团队的人员审核。 在此期间、请附上与项目关联的.gg/.log/数据文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的电路板上是否有任何会随温度引入电路板失调电压误差的因素。

    您使用的是“启用 VFC 校准“还是“备用 VFC 校准“?

    您不能直接更改任何设置。 消除错误失调电流的唯一方法是使用其中一个 VFC 校准命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5875.usp38561_2D00_start-data-log_A45B1659_14_0321_.LOGe2e.ti.com/.../8508.usp38561_2D00_store-eeprom_A45B1659_14_0321_.TXT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是.gg/.log/、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这边就是这样校准了啊…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是指这个VFC校准吗 这个我们一直没有操作过?我们只操作了前面那个 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 VFC 偏移命令时失调电压消失、则失调电压是由于测量仪表内部的内部漂移导致的。

    如果使用备用 VFC 偏移命令时偏移消失、则偏移是由电路板上的问题引起的。

    在任何情况下、这是解决此问题的唯一两种方法。 没有其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪一个是 VFC 偏移命令和备用 VFC 偏移命令?所有操作都是在软件上执行的吗?您见过我前面的两张图片吗?是否是需要输入–2000mA 的 VFC 偏移命令?以下 VFC 偏移是指备用 VFC 偏移命令?我需要操作说明。 这种情况已经持续了很长一段时间。 开发者很久以前就离开了。 我只是一个处理客户投诉的员工。 请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这个节界面是你说的VFC 偏移命令????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这个界面是alternate VFC 偏移命令?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:当校准应作为–2000mA 校准输入时、如果 2000mA 是输入的且装置“-"缺失“缺失、会产生什么影响?如果为校准重新输入正确的值、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VFC Offset -> Start Calibration 是常规校准(电量监测计仅校准其内部失调电压)

    VFC Offset -> Start Alternate Calibration 是指电量监测计不会在内部 将输入短接至库仑计、而是使用 SRP-SRN 上存在的实际电压校准失调电压。

    关于–2000mA 等:这不是关于失调电压、而是关于增益。 您的原始问题是关于流过感测电阻的电流为零时、报告的电流为几十 mA。 因此、问题在于失调电压、而不是增益。

    如果您还想校准增益系数、则必须首先校准 VFC 偏移(开始校准,以使电量监测计在内部将输入短接至库仑计)、然后施加已知电流(例如–2000mA)、并告诉 GUI 电流为–2000mA。 然后、GUI 将计算增益系数、以便库仑计 ADC(转换为电流)的结果为–2000mA。