This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430 ENA 引脚设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605872/tps5430-tps5430-ena-pin-design

器件型号: TPS5430

团队、

 

在客户应用中、TPS5430(日期代码 2533)在上电后显示 UPS 生产线上出现 100%的故障率、这会严重影响产量。 需要紧急帮助进行诊断。

关键发现

  • 工厂 DID A-B-A 交换测试:生产日期代码 (DC 2533):失败(无启动);(DC 2530):通过。 ​
  • 失败症状:ENA 引脚上无电压。
  • ENA 引脚具有外部 688k 电阻器和 47 pF 电容器、如所示;移除它们可以在 3 个测试中实现正常启动。


TPS5430_5KW UPS.png

客户问题:

  • D/C 2533 和 2530 之间内部 ENA 引脚参数的差异?
  • 这种差异的根本原因是什么?
    TPS5430_5KW UPS-1.png
  • 新旧 IC 之间存在视觉/封装差异的原因(请参阅上述附件)?
  • ENA RC 滤波器设计是否不合理? (用于抗噪。) 还是建议您使用 Ex。 从而提高抗噪性能的上拉电阻器?

    此致
    Brian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian


    此器件已经过 PCN、我来检查它是否与此问题有关

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    由于生产日期代码差异、我们迫切需要您的支持、以确保生产线停止。 客户要求全面解释根本原因、以便与其最终客户沟通。 你在这个问题上的迅速协助至关重要。

    此外、您能否说明器件标识的差异? 具体而言、以下术语意味着什么?

    • 好:TI 534
    • NG:TI 57A

    感谢您的帮助

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian


    我看到它们在 EN 引脚处有电阻器、最新的 PCN/REDBULL 器件在该配置下可能无法导通。 他们可以尝试让 EN 悬空并看看是否有所帮助

    同时、我将通过邮件与您分享有关 EN pin 的一些详细信息。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    是的、一旦移除 ENA 上的电阻器和电容、问题就会消失。 另外、只在 ENA 引脚上保留一个电容器、问题就消失了。  

    它看起来有电阻分压器电路行为来获取使能引脚的阈值电压、对吧? TPS5430 的上拉电阻值是多少? 整个温度范围内的偏差是多少?  

    客户询问这两个生产日期代码之间有什么区别?  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    您能分享您的电子邮件 ID 吗? 我会通过邮件回复您。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    brian.wang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您今天是否可以提供反馈?感谢! Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian


    今天我要回到印度时间  

    谢谢你  

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些数据代码 2530/2533/2535 在 ENA 引脚上有电阻器时失败!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian


    我即将结束该主题。 讨论移动到电子邮件上。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare