Other Parts Discussed in Thread: TPS62903-Q1
器件型号: TPS62903-Q1
尊敬的团队:
我的客户要求在 PCB 面积和 Tj 之间进行权衡指导。 我们是否有可以共享的曲线或数据?
谢谢、
Matthew Guibord
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903-Q1
器件型号: TPS62903-Q1
尊敬的团队:
我的客户要求在 PCB 面积和 Tj 之间进行权衡指导。 我们是否有可以共享的曲线或数据?
谢谢、
Matthew Guibord
您好、Matthew、
TPS62903-Q1 没有发布特定于器件的 Tj 与 PCB 面积曲线。
热行为在很大程度上取决于布局、因此 TI 提供热指标 (RθJB、ΨJB)、而不是固定曲线。 对于 TPS62903-Q1:
* RθJB≈25°C/W→主要热流进入 PCB。
*增加铜面积并添加散热过孔可降低有效 Δ θJA、从而在给定功率耗散下直接降低 Tj。
*顶层和内层上的覆铜更大、连接到 GND/VIN +密集散热过孔→Tj 更低。
* Tj 可以根据估算
**Tj = Ta + Pd×θJA (effective)**、其中 θJA (effective) 取决于实际 PCB 布局。
推荐的 TI 应用手册可供参考:
PCB 设计对 SIMPLE SWITCHER 电源模块热性能的影响(修订版 A) –了解电源封装的热特性
高功率密度降压转换器的热性能优化–降压转换器热设计
这些文档说明了 PCB 铜面积和过孔如何影响 Δ θJA、并提供了估算结温的正确方法。
此致、
Usha。