This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903-Q1:TJ 与 PCB 面积间的关系

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607172/tps62903-q1-tj-vs-pcb-area

器件型号: TPS62903-Q1

尊敬的团队:

我的客户要求在 PCB 面积和 Tj 之间进行权衡指导。 我们是否有可以共享的曲线或数据?

谢谢、
Matthew Guibord

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    团队正在审核您的申请、并将尽快做出回复。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    TPS62903-Q1 没有发布特定于器件的 Tj 与 PCB 面积曲线。

    热行为在很大程度上取决于布局、因此 TI 提供热指标 (RθJB、ΨJB)、而不是固定曲线。 对于 TPS62903-Q1:

    * RθJB≈25°C/W→主要热流进入 PCB。
    *增加铜面积并添加散热过孔可降低有效 Δ θJA、从而在给定功率耗散下直接降低 Tj。

    *顶层和内层上的覆铜更大、连接到 GND/VIN +密集散热过孔→Tj 更低。
    * Tj 可以根据估算
    **Tj = Ta + Pd×θJA (effective)**、其中 θJA (effective) 取决于实际 PCB 布局。

    推荐的 TI 应用手册可供参考:

    PCB 设计对 SIMPLE SWITCHER 电源模块热性能的影响(修订版 A) –了解电源封装的热特性
    高功率密度降压转换器的热性能优化–降压转换器热设计

    这些文档说明了 PCB 铜面积和过孔如何影响 Δ θJA、并提供了估算结温的正确方法。

    此致、

    Usha。