This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:检测 PDO 重新协商?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605952/tps25730-detection-of-pdo-renegotiation

器件型号: TPS25730

当器件 A 连接到具有多个输出端口的 PD 充电器、并且随后连接另一个器件 B 时、可能会发生 USB PD RE‑协商。 在这种情况下、器件 A PDO 的额定电流或额定电压可能会降低、而不会中断其功率。

‑、除了检测 VBUS 电压的变化或超过 I²C μ s 的通信之外、是否有任何方法可以检测是否发生了 RE 协商?

我还考虑了检测 CC 引脚上的变化、但我想避免添加可能影响通信质量的外部电路、因此我不喜欢使用该方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:  

    感谢您联系我们!

    您能提供一个包含所提及所有器件的方框图来帮助我更好地实现系统可视化吗?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的答复。

    我希望此图能帮助您进行解释。

    连接器件 B 后、充电器(最初为器件 A 提供 60W 功率(例如,20V = 3A)) 将其配电重新配置为 45W 至器件 A(例如,20V = 2.25A)和 15W 至器件 B
    我想 I²C 的是、除了通过 Δ V 主动读取或检测电压变化之外、是否有任何方法可以检测器件 A 的 PDO 变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:  

    感谢您提供方框图。  

    您是否在寻找一种方法(I2C 以外的方法)来确定供电方(多端口充电器)何时提供低于 30W 的功率?  

    1 — 活动 RDO 寄存器 0x35 报告有效的 PD 合约。 可通过 I2C 读取。  

    2 - Cap_Mis 引脚可用于指示何时发生“能力不匹配“。 当供电方不满足最小功率(例如 30W)时、会出现能力不匹配。

    此致、  

    Aya Khedr