This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:针对假冒电池的对策

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SHA-256, BQ27Z561-R2, BQ27427, BQ27Z561, TMP1827, BQ27Z558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603735/bq27427-countermeasures-against-counterfeit-batteries

器件型号: BQ27427
Thread 中讨论的其他器件: BQ27Z561TMP1827、SHA-256 、BQ27Z561-R2、 BQ27Z558

尊敬的支持团队:

欧洲电池法规中提到的电池移除指南计划于 2027 年生效。
这些指南规定:“兼容电池安全所需的技术规格应包含在相关文档中。“
例如、如果我们想检测不是由我们公司制造的假冒电池、我们是否需要在电池中包含电量计?
您能告诉我们我们可以采取的任何具体步骤吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电量监测计包含身份验证功能。 bq27427 没有此功能、因此必须使用外部身份验证芯片。 其他电量监测计(如 bq27z561)也内置了身份验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:
    感谢您的答复。

    TI 是否具有可应用于 BQ27427 的“外部身份验证芯片“?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 TI 电池认证产品列表: www.ti.com/.../products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:
    感谢您的答复。

    是否是建议的外部身份验证芯片 TMP1827?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我个人不熟悉 TMP1827、但任何具有您所需功能的单节电池兼容认证芯片都可以使用 bq27427。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:
    感谢您的答复。

    让我们从“认证芯片“讨论开始、回到“针对假冒电池的对策“。

    例如、是否有一个函数允许我将诸如“这是正版“之类的注释写入电池的寄存器、然后使用 BQ27427 将其读出?

    当然、“这是真正的“部分可以是数字或某些内容。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电量监测计中没有直接内置任何身份验证技术、该电量监测计经过了极低的成本优化、没有额外的内存可供使用(有时可以将几个字节的 RAM 重新用于唯一的数字,但这对于身份验证不是很有用,尤其是因为该电量监测计没有永久存储器,在电量监测计复位时将被擦除)。

    bq27z561 是一个更好的选择、它运行较新版本的阻抗跟踪算法、并且内置了 SHA-256 身份验证。  www.ti.com/.../bq27z561.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:
    感谢您的答复。

    我知道 BQ27427 无法检测假冒电池。

    如果电量监测计放在电池组侧、我将考虑 BQ27Z5xx。

    我知道 BQ27Z561-R2 比 BQ27Z561 好。
    此外、您是否有理由推荐 BQ27Z561 (-R2) 而不是 BQ27Z558?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R2 版本不一定更好 — 它只是具有不同的固件。 它是同一个芯片、只是固件不同。

    bq27z558 支持 1.2V IO。 这就是选择该芯片而非 bq27z561 (R2) 的主要原因。