This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117 在电流低于预期时触发断续模式

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603991/lm5117-lm5117-triggers-the-hiccup-mode-at-lower-current-than-expected

器件型号: LM5117
Thread 中讨论的其他器件: LM25148

您好:

上一个主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587527/lm5117-lm5117-restarts-at-lower-current-than-expected

根据 EricLee 在上一篇文章中的建议,我制作了一个新版本的 LM5117 转换器,它具有更好的 CSG 和 Csense 路径,以及一个 RC 滤波器用于 Rsense。 但我仍然会遇到同样的问题:虽然我为电路设计了 80A 电流、但 LM5117 在大约 50A 时触发了断续模式。

您能帮助我找到解决方案吗?

Vout-Vcm-Iinductor.png

在下面的 zip 文件中、您将找到原理图、布局和波形。

07.01.2026.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis  

    我想开关不稳定。 看起来 在软启动期间开始发生次谐波振荡。 我以前没有遇到过这种问题。  

     在软启动期间、您是否可以尝试使用~ 250kHz 开关频率、同时监测波形?? 此外、如果可能、请增加 VIN 并检查是否有任何改进。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    它不是软启动、稳压器已经在空载时开关、然后电子负载会斜升至 50A。 对不起,我在上一篇文章中错误地标记了黄色波形:它是 Vout 而不是 Vin(请参阅下面更正后的波形)。

    是的、在大约 45A 时存在不稳定性:稳压器正在从 一个周期的稳压器 (Ton=6.8us、Toff=900ns) 转换为一个两个周期的稳压器 (Ton1=7.4us、Toff1=320ns、Ton2=6.6us、Toff2=1.2us)。 我在下面获取了一些波形来向您展示这个。 它显示 Vin、SW 和 Iinductor。 最后 2 个波形位于此转换之前和之后。 这是否有助于了解我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis  

    感谢您分享波形。 您是否要再次捕获斜坡、SW 电感器电流和 VIN? 斜坡在关断期间似乎没有完全放电。  

    此外、请检查 RRAMP=806k、Cram=330pF 是否有任何改进

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您可以在下面找到 Vramp 的波形。 “你听我说。“ 我尝试了 Rramp =820k 和 Cramp=330pF、但没有看到任何改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis  

    感谢您分享波形。 根据第一个波形、该问题似乎不是由 V (RAMP) 引起的、而是由采样保持 V (CS-CSG) 引起的(请参阅数据表中的图 20)

    我想、当关断时间太小时、LO 导通开关噪声会注入 CS-CSG、这种噪声灵敏度(或低 SNR(信噪比)) 可能与较小的 RS 值有关。

    请确认 CSG 布线未连接到任何其他接地端、RS 的接地连接除外。 我在 布局内部 routing.png 文件中只能看到两层

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    在我之前的布局内部文件中、我移除了 GND 平面以提高布线的可见性。

    我的 PCB 有 4 层,按此顺序有通孔:  

    1. 顶部(红色)
    2. 内部 1(黄色)- GND 平面+少数信号、包括 CSG 和 CS
    3. 内部 2(浅蓝色)-完整 GND 平面
    4. 底部(深蓝色)-仅平面:VIN、Vout、SW、GND

    我获取了带有突出显示的 CS 和 CSG 跟踪的屏幕截图。  是、CSG 布线仅将 Rsense 连接到 R9。  

    关于关断时间如此短 (320ns) 时 Vsense 测量中的噪声、我得出了相同的结论。  

    • 您认为我可以 充分降低噪声以 避免  在 80A 下进入断续模式吗?
    • 对于我的应用(大电流,高占空比)、您是否会推荐另一款稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis  

    感谢您分享布局布线。 已确认 CSG 迹线仅连接到 Rs、这是正确的。  

    这种类型的问题发生在仿真电流模式器件上、该器件在关断期间对电感器电流进行采样和保持。  当占空比较大/关断时间较小时、LM25148 www.ti.com/.../lm25148.pdf 等正常的峰值电流模式器件可以更好地工作。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 的帮助。 我现在更好地理解问题。 先看一下 LM25148 稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢选择 TI。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL