Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM25148
器件型号: LM5117
Thread 中讨论的其他器件: LM25148
您好:
根据 EricLee 在上一篇文章中的建议,我制作了一个新版本的 LM5117 转换器,它具有更好的 CSG 和 Csense 路径,以及一个 RC 滤波器用于 Rsense。 但我仍然会遇到同样的问题:虽然我为电路设计了 80A 电流、但 LM5117 在大约 50A 时触发了断续模式。
您能帮助我找到解决方案吗?

在下面的 zip 文件中、您将找到原理图、布局和波形。