This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:读取激活 PDO 值

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601433/tps25751-read-activate-pdo-value

器件型号: TPS25751

尊敬的团队:

我是否可以询问活动 PDO 合约寄存器中的位 31~0 代表了什么?
例如、如果我读回激活 PDO=0x26019064、那么可以从我读取的数据中分析任何有用的信息吗? 例如、与电压、电流、功率等相关的信息

 

此致!

光圈

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我想问一下、在发送“SWSr" 4CC“ 4CC 命令、然后插入和拔下 USB;

    目前、程序发送 4CC 指令后会发生以下现象
    ① 拔下 USB 不会导致中断
    ② USB 连接线连接到手机、不会中断、但可以为手机充电
    ③ 插入适配器或 USB 电缆连接到计算机、不会导致任何中断事件、也不会对 Nina 充电

    是因为 PD 已切换到电源? 我想移除 USB 或再次插入 USB、这将导致中断、并再次执行灌电流/拉电流确定

    应该如何操作?

    最好的摄政酒店!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iris:  

    我可以询问 Active PDO Contract Register 中的 Bit31~0 代表什么吗?
    例如、如果我读回激活 PDO=0x26019064、那么可以从我读取的数据中分析任何有用的信息吗? 例如、与电压、电流、功率等相关的信息

     活动 PDO 合约[31:0] 表示协商的 PDO 内容、例如、如果 TPS25751 充当受电方并与连接的 PD 供电方协商了 9V/3A 合约、则 活动 PDO 合约[31:0] 存储 9V/3A 信息、如下所示:

    [引述 userid=“651208" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601433/tps25751-read-activate-pdo-value/6170992

    我想问一下、在发送“SWSr" 4CC“ 4CC 命令、然后插入和拔下 USB;

    目前、程序发送 4CC 指令后会发生以下现象
    ① 拔下 USB 不会导致中断
    ② USB 连接线连接到手机、不会中断、但可以为手机充电
    ③ 插入适配器或 USB 电缆连接到计算机、不会导致任何中断事件、也不会对 Nina 充电

    是因为 PD 已切换到电源? 我想移除 USB 或再次插入 USB、这将导致中断、并再次执行灌电流/拉电流确定

    应该如何操作?

    [/报价]

    在插入/拔下 USB 时、您要特别寻找哪个中断事件? “SWSr"仅“仅指示 TPS25751 仅在已建立连接且初始 PD 协商成功时才重新发送其供电方能力消息。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ]在插入/拔出 USB 时、您要特别寻找哪些中断事件? “SWSr"仅“仅指示 TPS25751 仅在已建立连接且初始 PD 协商成功时才重新发送其供电方能力消息。  [/报价]

    尊敬的 Raymond:

    我担心的中断事件是“插入或删除插头“、JSON 文件集显示在附加的压缩文件中

    e2e.ti.com/.../6052.PD_5F00_IRQ_5F00_Priority.zip

    此致!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iris:  

    感谢您的澄清和提供的 JSON ,我将尝试在我的..  

    复制此问题时、您当前是否仅监视 插头插入或移除[3]  INT 事件? 建立连接时是否需要 INT 事件来通知 EC(远端器件连接到 TPS25751)? 如果是、您也可以在进行调查的同时尝试以下一些中断:  

    • 插头早期通知[43]->已检测到连接但未去除抖动
    • 已更新状态[26]->检查状态寄存器 0x1A 中的连接状态[3:1]和端口角色[5]
    • 已更新电源状态[24]->请检查电源状态寄存器 0x3F 中是否存在电源连接[0]

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    是的、我只监视了插头插入或移除[3] INT 事件。 我尝试监测您下面提到的事件、但不幸的是、结果不好

    此致!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iris:  

    您能详细说明一下您所说的“不好“是什么意思吗? 是否有 INT 事件未按预期触发的特定情况?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond

    是的、中断没有按预期触发、我选中了 Plug Early Notification [43]、Status Updated [26]、Power Status Updated [24] 事件未进入相应的中断

    此致!

    光圈