This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:未检测到受电方

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586206/tps25751-sink-not-detected

器件型号: TPS25751

您好专家、

我们设计了一个通过 USB-C 连接到智能手机的器件、其中使用 TPS25751D。最基本的配置是作为主机和源端的智能手机、作为设备和接收端的我们的器件。

问题是 99%的智能手机连接,而华为的一款没有连接。 通过“连接“、我是指设备插入智能手机时、CC 线为 Strobed、施加 Vbus、CC 对话框展开、最后启动我们在智能手机上的应用。

使用 Huawei 时、CC 线路不会被识别为受电方之一、智能手机继续在 unattached.SRC 和 unattached.SNK 之间交替。  

如果我在我们的器件上的 CC 和 GND 之间添加一个 56k 电阻器、则问题已解决、100k 的工作时间有时会正常、但我认为这不是解决问题的正确方法。

CC 线路直接连接到 TPS25751D、它们具有 330pF 至 GND。  

您能提供帮助吗?

此致、

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、  

    感谢您联系我们!

    TPS25751 配置为 DRP 还是“仅受电“? 连接到 华为 手机时、您可以共享 PD 日志(显示 CC 流量)吗? 您还能分享一下手机型号吗?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya、

    很抱歉、直到今天我仍未看到您的答案、

    TPS25751 配置为 DRP、华为为为 P30、除 Unattached.SRC (是否存在受电方?)之间的 P30 更改外、没有 CC 通信。 和 unattached.SNK(是否存在供电方?) 因此、CC 线会在 1V 和 0V 之间切换。 在 1V 相位期间、应该会检测到我们的器件、但实际上未检测到。

    此致

    Benjamin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、  

    您能否共享 TPS25751 json 文件? 此外、您能否分享 CC 线路的示波器捕获?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya、

    这是 CC 线的捕获、

    我忘记提到我们的器件没有电池、所以从源头上看、它处于电池电量耗尽状态、

    我无法共享 json 文件:它显示“不允许文件类型“

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、  

    您可以尝试共享包含 json 的 zip 文件夹吗?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Aya

    这是压缩的 json 文件、

    我坚持认为、由于未检测到我们的器件、因此它甚至未通电、并且不读取配置 EEPROM

    此致

    Benjamin

    e2e.ti.com/.../00995_2D00_538_5F00_eRS_5F00_PD_5F00_DATA_5F00_EEPROM_5F00_V1_5F00_11juin2024_5F00_2e4d7.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、  

    电话是否仅支持接收(即充电)并且不支持为您的系统供电? 您是否尝试过将手机连接到另一个仅受电设备、并查看其是否能够 通电?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya、

    不,手机支持源,惊人的是它通过“ USB 全功能 Type-C 电缆“连接,但不与 USB 2.0 Type-C 电缆

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、  

    您能否分享到正在使用的电缆的链接? 问题是否已解决?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya、

    很难知道它们的来源、它们是基本电缆、但它们符合以下规格:

    https://www.usb.org/document-library/usb-type-cr-cable-and-connector-specification-release-24

    工作原理可在“3.4.1 USB 全功能 Type-C 电缆组件“和“4.9 电子标记电缆“中找到、在“3.4.2 USB 2.0 Type-C 电缆组件“中不工作

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、  

    您是否使用多根 USB2.0 Type-C 电缆进行了测试、并观察到相同的行为?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya、

    正如我所说的,我们发现它可以与任何“全功能 USB-C“电缆,但不与“USB 2.0 电缆“,此外,它可以与 USB 2.0 电缆,如果我们在 Vconn 引脚上添加一个 1k 电阻器(使其像一个全功能),所以结论是 P30 智能手机是锁定的,我们没有什么可以做,

    因此可以关闭主题、

    谢谢、此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、  

    感谢您的更新。  

    如有其他问题、请随时创建新主题!

    此致、  

    Aya Khedr