This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65645:LM65645 设计故障排除

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602153/lm65645-lm65645-design-troubleshooting

您好:

我们在 PCB 设计中使用了 LM65645RZTR、可将 4S-6S 锂离子电池电压降至两个 5V 电源域(即每个板 2 个器件)。 当电路板到达时、我检查了几个电路板、输出似乎非常关闭。 在 3 个电路板中、4 个稳压器的输出电压为 6V、2 个稳压器的输出电压约为 4.7V。 我尝试在引脚之间添加一个 10kΩ 负载、虽然它确实使电压接近 5V、但它仍然处于非常关闭状态。 我还连接了一个牺牲传感器,我不害怕炒,它处理得很好, 6V ,但即使有一个轻载没有带来电压回来. 还有一个恒定的可闻噪声、我假设电容器(如果存在干扰,则可以测量频率)会根据负载而略有变化。

我想知道是否有人能看出我们在设计中是否存在一些明显的错误? 原理图如下:

提前感谢您。

此致、

Oleksiy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleksiy、  

    我不确定您是否出错、但 RT 引脚和 MODE 引脚无法悬空?  

    我也需要知道您的开关频率。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tony。

    RT 和 Mode 都对地短路、我认为这是 Altium 的展示方式。 悬空引脚标有红叉。
     

    根据数据表、接地 RT 为我们提供 2.2MHz 开关频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleksiy、  

    您的原理图对我来说看起来很好

    我假设 Cboot = 0.1uF。 是否可以在 FB 和 VCC 之间添加一个 0 Ω 电阻器并重新测试?

    此外、您是否因为在 EN 到 Vin 之间使用 36kΩ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、似乎原理图与所选器件之间存在误检。 Cboot = 0.1uF、器件为 CGA2B3X7R1H104K050BB。  

    FB 和 VCC 在封装下方短路、所以很难测试。 因为它们像这样连接、0 欧姆的电阻会发生什么变化? 或者您是说它们的连接可能很差吗?

    至于 36kΩ  在 EN 我看着自己,并感到困惑。 我会询问 PCB 的设计人员并返回。 我们可以尝试短路并重新测试。 不确定它是否会发生任何变化、但仍然如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了将 36k 电阻器短接、似乎没有任何变化。 我还测量了交流分量、得到的电压为 0.5V、看起来像一个吨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleksiy、

    您是否能够将 FB 直接连接到 Vout、而不是连接到 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我不是。 迹线位于封装下方、所以在不拆焊基本所有元件的情况下无法切割。
    我还注意到、PG 在我的设计中悬空、而即使未使用、基准也会通过 100k 电阻器将其连接到 VCC。 这可能是一个原因吗?

    我用“范围“和分隔符检查了情况、下面是我们得到的结果:

    这是通过 2 倍分压器实现的、因此它从大约 6.5V 开始、并在 1.57ms (636Hz) 内衰减至 4.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了你的问题。 应该将偏置连接到 Vout。 到现在为止、它已连接到 SW。 Vout 位于电感器之后。  

    请尝试一下、并告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您给了我们大量的回复。 谢谢! 似乎是这样! 我有两块电路板、虽然我尚未尝试另一块、但它在电感器之后连接了偏置、因此必须是偏置。 我以为是谁做了问题的董事会只是复制了它,但似乎他犯了一个错误. 我会尝试通过手术改变这一个、然后再报告。

    关于 FB、我认为应该将其短接到 VCC(至少在数据表中如此,EVK 说)。 PG 在黑暗中被枪击,我意识到它是为了指示和级联,但我认为 maaaaybe 有一些内部 IC 逻辑疯狂,需要它也被拉起。 也许不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、FB 可以同时短接至 VCC 或 VOUT。 它肯定应该可以与 VCC 配合使用。 我只是想知道我们是否连接到 Vout、是否会改变某些设置、直到我看到偏置引脚连接。  

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最终设法将其固定在制造的电路板上、是的、正确地将电感器之后的偏置重新连接到 VOUT 确实解决了所有问题。 没有作出任何其他改动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢