This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:审查 TPS7A7200RGWR 以将 3.9V 转换为 3.3V、从而获得 1A 电流

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605531/tps7a7200-review-of-tps7a7200rgwr-for-converting-3-9v-to-3-3v-for-1a

部件号: TPS7A7200

您好、

我使用 TPS7A7200RGWR LDO 在 1A 电流下进行 3.9V 至 3.3V 的转换。 请查看并分享您的意见。 我们使用的是传统方法、由于无法使用传统方法(即 FB 电阻器)进行仿真、因此请尽早查看。

参考图像已附加。

此致、

Saurabh Keshari

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Saurabh、

    我已经审核了原理图、所有内容都符合规格。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

    在网络平台上仿真电路时、只需使用 any_out 方法、而不是 FB 电阻方法、即可得到结果。  

    您能告诉我、它是否同时支持相同输入和输出参数的功能、即 ANY_OUT 和 FB 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sarabh、

    只需阐明一下、您是否有兴趣同时使用 ANY_OUT 和 FB?

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我只是想看看是否可以按计划使用 FB 模式而不是 ANY_OUT、因为我无法在 Web-Bench 上对其进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Saurabh、

    我为误解道歉。 是的、您会导致 FB 而非 ANY_OUT、LDO 将正常运行。

    谢谢、

    Vahnroy