This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:使用电压源驱动 REF

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607555/tps7a57-driving-ref-with-a-voltage-source

器件型号: TPS7A57

您好:  

这不是连接到 REF 以设置误差放大器上的电压的设定电阻器、而是作为电压基准吗? 它认为它需要能够吸收 Iref、但在为该引脚提供基准电压以设置输出电压而不是使用外部电阻器时、是否存在任何其他问题?

 

Kyle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:  

    它需要能够吸收 Iref。  

    主要问题是施加基准不会使软启动正常工作、因为电压源也会在启动期间尝试为 NRSS 电容器充电。


    下一个问题是该电压源可能提供漏电流、这会在 VOUT 上产生偏移并降低精度。

    此致、  

    Eduardo Linares