This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:了解 TPS7A85A 的可调节输出电压范围

Guru**** 2768815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606966/tps7a85a-inquiry-about-the-adjustable-output-voltage-range-of-the-tps7a85a

器件型号: TPS7A85A

TPS7A85A 的可调电压范围描述为 0.8V 至 5.1V。
它还规定、应在 VOUT > 5V 且 VIN = VOUT + 0.6V 时使用它。
我想了解将输出电压设置为 5.5V 和 2A 的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee、  

    该器件未在 VOUT >5.1V 的条件下测试、不能保证在 5.5V 的电压下工作。

    此致、  

    Eduardo Linares

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eduardo Linares,  

    感谢您的快速确认。

    数据表指出输入电压范围为 1.1V 至 6.5V。
    它还规定当 VOUT > 5V 且 VIN = VOUT + 0.6V 时。
    根据我的理解、此公式意味着 Vout = Vin - 0.6V、这意味着它应该能够在高达 5.9V 的电压下工作。
    请再次确认以下信息。
    它是否意味着它可以运行、但在 5.5V 和 2A 输出电压的条件下无法得到保证、
    或者在这些条件下使用 IC 会损坏吗?

    谢谢、此致

    Lee HongGyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee、  

    我认为芯片不会损坏、但器件可能根本无法正常运行。  

    此致、  

    Eduardo Linares