Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS7A85A
TPS7A85A 的可调电压范围描述为 0.8V 至 5.1V。
它还规定、应在 VOUT > 5V 且 VIN = VOUT + 0.6V 时使用它。
我想了解将输出电压设置为 5.5V 和 2A 的可能性。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Eduardo Linares,
感谢您的快速确认。
数据表指出输入电压范围为 1.1V 至 6.5V。
它还规定当 VOUT > 5V 且 VIN = VOUT + 0.6V 时。
根据我的理解、此公式意味着 Vout = Vin - 0.6V、这意味着它应该能够在高达 5.9V 的电压下工作。
请再次确认以下信息。
它是否意味着它可以运行、但在 5.5V 和 2A 输出电压的条件下无法得到保证、
或者在这些条件下使用 IC 会损坏吗?
谢谢、此致
Lee HongGyo