This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:BQ25672 EVM–GUI 中不显示输入电流

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607136/bq25672evm-bq25672-evm-input-current-not-displayed-in-gui

器件型号: BQ25672EVM
Thread 中讨论的其他器件: BQ25672BQ28Z610

尊敬的团队:

我正在测试 BQ25672 EVM BQ28Z610 电量监测计板

我已连接电池、充电器工作正常、电池正在充电、我可以看到大约  1A 充电电流 GUI 向电池写入一个电量监测计。 但是、在中  BQ25672 GUI 输入电流 字段始终显示 0mA

我的设置详细信息:

  • 电池连接到 BQ28Z610 板

  • BQ25672 充电器输出、连接至电量监测计板(充电器→电量监测计→电池)

  • 连接到 BQ25672 EVM 的输入电源

  • 充电成功、但 GUI 不显示任何输入电流

请告知:

  • 即使电池明显在充电、GUI 也不报告输入电流的原因可能是什么?

  • 通过电量监测计连接充电器时、是否出现这种预期行为?

  • 是否需要任何配置设置或硬件连接才能正确检测和显示输入电流?

image.png

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pappala:

    电流应始终显示在 GUI 中。  GUI 可能会在将这些位转换为值的公式中出现错误。  如果您转到所有寄存器列表页面、该寄存器是否显示这些位?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    我按照建议查看了完整的寄存器映射页面。 我没有看到任何报告实际输入电流值的特定寄存器。 我附加了寄存器页和位值以供参考

    在 GUI 的“ADC"页面“页面中、IBAT、VBAT 和 VBUS 读数已正确更新、电池正在正常充电(工作台电源显示~920mA 输入电流)。 但是、GUI 中的 Input Current/ADC IBUS 字段始终显示 0mA。

    请您帮助确认:

    • BQ25672 中是否有任何可提供真正输入电流 (IBUS) 测量的寄存器?

    • 或者、GUI 中的 Input Current 值是否是计算得出的参数、此器件可能不支持该参数?

    如果缺少任何配置或这是 BQ25672 的预期行为、请告诉我


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Puppala:

    GUI 软件的公式中必须有一个错误。  我将添加到 GUI 修复列表中。  向下滚动到 REG0x31、应该有 ADC IBUS 位。  然后、可以计算 ADC 测量的实际 IBUS。

    此致、

    Jeff