This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872:动态 TRAN 输出纹波振铃

Guru**** 2767305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607381/tps62872-dynamic-tran-output-ripple-ring

器件型号: TPS62872

尊敬的团队:

我在设计中使用 TPS62872、遥感具有较长的布线路径。

补偿:RC = 1.3K、Cc = 5.6nF、Cout <= 600uF(所有)。

电荷负载:1A->12A、1KHz、50%占空比、6A/us(但高达 12A 需要 20us)

波形:

vddgpu-tran-1A_12A_1KHz.png

更改补偿值时、波形振铃不会发生任何变化。 能给我一些进步吗? 谢谢!

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    感谢使用 e2e。

    对我来说、这看起来是一个稳定性问题。 您能否提供电感值和总有效输出电容、以便我可以快速进行检查?  

    计算器工作表可从以下位置下载: TPSM8287A-COMPONENT-CALCULATOR 计算工具|德州仪器 TI.com

    “那你说什么?“侯龙涛一皱眉头,觉得有什么不妥的。 根据您提供的数据、上升/下降时间应为 2us。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    感谢您的答复。 我的设计电感值为 110nH、电容器总电容约为 600uF。

    从波形可以看出、斜率仅为 0.5A/us(电子负载上升时间至少为 10us)。

    I 使用值:RC=1.3K、Cc = 5.6nF。 当 Cc 值降至 2.2nF 时、 电感器会产生可闻噪声。 我的遥感布线设计没有不同的对和布线过长。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    谢谢。 那么我将使用 0.5A/us 作为实际压摆率。

    您能分享一下输入电压和输出电压值吗?

    表格中、我们需要使用有效电容。 标称电容通常会受到电压和温度降额的影响。

    遥感 VOSNS 和 GOSNS 必须作为差分对进行布线、并在负载处进行检测。 长度并不重要。

    如果您愿意、可以查看原理图和布局审阅。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    输入:4.5V、输出:750mV。 请参阅原理图:

    你有微信账号吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    没问题。  我会通过电子邮件发送给您。

    BR、

    Jingyi