Other Parts Discussed in Thread: PMP41115, TPS26750, BQ25756, BQSTUDIO
器件型号: TPS26750
主题中讨论的其他器件: PMP41115、 BQ25756、BQSTUDIO
您好:
我们基于设计了电路板 PMP41115 参考设计 消息流 TPS26750 和 BQ25756 。
我们在观察到的问题是 成功进行 USB-TPS26750 协商后、PD 未正确设置充电器电流 、尽管 PD 合同本身看起来是正确的。
当 TPS26750 与 PD 受电方/供电方器件协商时、即 从 PD 寄存器读取的有效 RDO 值正确 ,但 通过 I²C μ A 编程到 BQ25756 的充电器电流不正确 。
我们观察到的行为如下:
-
5V/3A 合约 →充电器电流设置为 8750mA
-
9 V/3A 合同 →充电器电流设置为 8750mA
-
15V/3A 合约 →充电器电流设置为 6750mA
-
20V/5A 合约 →充电器电流设置为 8750mA
-
PD 协商成功完成、所有 TPS26750 PD 寄存器都会反映 更正协商的电压和电流值 。
-
但是、当我们分析时 TPS26750 和 BQ25756 之间进行 I²C μ s 通信 我们看到了 TPS26750 使用不正确的充电电流值对 BQ25756 进行编程 。
-
此问题在所有 PD 电压 (5V、9V、15V 和 20V) 下均可重现。
-
PD 设置的 EEPROM 配置和屏幕截图、显示了 TPS26750 在连接每个 PD 合约期间如何配置充电器。
-
PD 协商正确
-
TPS26750 内部 PD 寄存器正确
-
从 TPS26750 到 BQ25756 的 I²C μ s 命令设置了不正确的充电电流
我们感谢您在以下方面提供指导:
-
是否预计会出现此行为
-
与 TPS26750 与 BQ25756 交互相关的任何所需的缩放、配置或限制
-
此用例的已知问题或所需固件/EEPROM 设置
我们在使用时还观察到了相同的问题 TPS26750 EVM 与外部连接的 BQ25756 结合使用 。 尽管进行了正确的 PD 协商、但 TPS26750 编程的充电器电流仍然不正确。