This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:未在 TPS63020DSJT 中获得预期的 Vout

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, PMP9759

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607641/tps63020-not-getting-the-expected-vout-in-tps63020dsjt

器件型号: TPS63020
主题中讨论的其他器件: PMP9759

大家好、我按照 TPS63020 数据表和 PMP9759 参考设计制作了原理图和布局 、并使用 R1 作为 1M、R2 作为 180k、R3 作为 1M。

输出完全不随 Vctrl 信号而变化。 Vout 卡在 1.18V。 甚至我抬起电阻器 R3 并检查输出电压。 根据数据表、我应该获得 3.3V 输出。 但我的输出 仍为 1.18V(空载时)。 我已经检查了 EN 的逻辑高电平是否正确、以及电阻器的值是否正确。 我在 FB 引脚上测得的电压为 0.18V。

当我将 EN 信号拉至低电平时、仍会获得 0.45V 的输出电压。(使用 esp32c3 微控制器切换 EN 引脚)

这看起来稳压器完全无法正常工作。 为什么会发生这种情况?

我还附上了原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Das

    让我检查一下今天的答复。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Das:

    我在原理图和布局上没有看到问题。

    请检查以下三项:

    1. 测量 Vin 和 Vout 之间的电阻(通常,当 EN =低电平时、Vout 上应该没有电压)。
    2. 移除 R11 并重试。
    3. 尝试新的新装置并重新测量。  

    此致

    Lei