Other Parts Discussed in Thread: TPS25982
器件型号: TPS25982
我正在使用 TPS259892 来驱动具有低导通电阻的高容性负载。 因此、我使 TPS25982 能够将电容充电至 24V、然后启用 FET、从而将 GND 切换至负载。 只要我在启用 FET 之前为电容器充电、电路就可以正常工作、但我注意到一个小问题。 如果我只启用 TPS 为电容充电、然后在不运行负载的情况下禁用 TPS、我必须等待输出电压降至约 16V 后才能重新启用 TPS、否则、如果重新启用 TPS、它确实会将电容电压驱动回 24V、但 POWERGOOD 信号永远不会变为高电平。 有什么想法、为什么会这样?