This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8287A10:TPSM8287A10BBHRDWR、TPSM8287B30HAPVCHR

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601765/tpsm8287a10-tpsm8287a10bbhrdwr-tpsm8287b30hapvchr

器件型号: TPSM8287A10

我在我们的产品中使用 TI MPN PTH03060WAH。 但是、根据收到的 EOL 信息、TPSM8287A10BBHRDWR、TPSM8287B30HAPVCHR 是替代品。

我无法找到 MPN TPSM8287A10BBHRDWR、TPSM8287B30HAPVCHR 的数据表。 请帮助您共享这两个器件的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在以下产品文件夹中有推荐的替代器件: https://www.ti.com/product/PTH03060W

    替换器件需要满足哪些规格?  TPSM8287A 和 TPSM8287B 系列是最为相似的器件。  已发布器件的确切器件型号为:

    TPSM8287A10BAHRDWR https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm8287a10.pdf 

    TPSM8287B15HANVCHR https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm8287b15.pdf 

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OMS_5F00_25488_5F00_eol_5F00_doc.pdfHi

    根据收到的 PDN I、 建议使用 TPSM8287A10BBHRDWR 和 TPSM8287B30HAPVCHR 作为替代产品。 这些 PN 是否有效的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用新器件时、您需要满足哪些规格?  任何器件都需要工程工作来重新设计现有的 PTH03060WAH 电路、因为这些电路是不同的、而不是引脚对引脚器件。

     TPSM8287A10BBHRDWR 和 TPSM8287B30HAPVCHR 均未发布器件型号。  已发布的类似器件型号为: TPSM8287A10BAHRDWR 和 TPSM8287B15HANVCHR 。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您可以访问 www.aceicc.com 并寻求他们的建议;我上次得到了他们的良好回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    请确认两者之间的区别  

    A. TPSM8287A10BBHRDWR 和 TPSM8287A10BAHRDWR  

    B. TPSM8287B30HAPVCHR 和  TPSM8287B15HANVCHR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     TPSM8287A10BBHRDWR 中的 A 或 B 表示器件的开关频率。  A =的 1.5MHz 和 B = 2.25MHz。   

    TPSM8287A10BAHRDWR 是需要查看的正确器件型号。

    TPSM8287B30HAPVCHR 是一款具有集成电容器的 30A 器件。   TPSM8287B15HANVCHR 是不带集成电容器的 15A 电流。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的详细信息。

    最后一个问题:预计何时可以  在 TI 网站上看到 PN TPSM8287A10BBHRDWR 和 TPSM8287B30HAPVCHR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的应用需要哪种器件?  您的应用需要什么?  如果您愿意、我们可以通过私人消息进行讨论。

    我相信我们现有的器件可以满足您的应用需求。

    Chris