Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
器件型号: BQ25895
尊敬的团队:
bq25895 有时是否可能无法准确测量电池电压?
REG-0e 为 VBAT、reg-0f 为 VSYS、未连接 USB 电源。
reg-0e = 0x10 -> 16*20+2304=2624mV
reg-0f = 0x4A -> 74*20+2304=3784mV
测得的电池电压为 2.6V、VSYS 为 3.7V、但实际电池电压为 3.7V。
如果电池电压确实是 2.6V、则器件将会经历断电复位、但实际上器件尚未复位、因此充电器 IC 似乎测量的电池电压没有正确。
这是检测到电池电压异常值时的充电器 IC 寄存器。

此外、您可以帮助检查以下可疑情况吗?
如果负载连接导致 VBAT 降至 VSYSMIN 以下、这是否会导致 VBAT 读数为 0 或其他异常值?
2.当 REG10 的 TSPCT 读数为 0 时、是否会导致 VBAT 读取 0 或其他异常值?
3、如何确定是由 VBAT 不工作或故障引起的实际电压还是异常电压?
4.能否更详细地列出可能出现的 VBAT 异常情况? 我们需要确定是否应根据情况对其进行筛选、以便使我们的控制逻辑更合理。