This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:错误测量电池电压

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608531/bq25895-measures-battery-voltage-incorrectly

器件型号: BQ25895

尊敬的团队:  

bq25895 有时是否可能无法准确测量电池电压?  
REG-0e 为 VBAT、reg-0f 为 VSYS、未连接 USB 电源。
reg-0e = 0x10 -> 16*20+2304=2624mV
reg-0f = 0x4A -> 74*20+2304=3784mV

测得的电池电压为 2.6V、VSYS 为 3.7V、但实际电池电压为 3.7V。
如果电池电压确实是 2.6V、则器件将会经历断电复位、但实际上器件尚未复位、因此充电器 IC 似乎测量的电池电压没有正确。

这是检测到电池电压异常值时的充电器 IC 寄存器。

image.png

此外、您可以帮助检查以下可疑情况吗?  

如果负载连接导致 VBAT 降至 VSYSMIN 以下、这是否会导致 VBAT 读数为 0 或其他异常值?
2.当 REG10 的 TSPCT 读数为 0 时、是否会导致 VBAT 读取 0 或其他异常值?
3、如何确定是由 VBAT 不工作或故障引起的实际电压还是异常电压?
4.能否更详细地列出可能出现的 VBAT 异常情况? 我们需要确定是否应根据情况对其进行筛选、以便使我们的控制逻辑更合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 检测到异常电池电压值的一种特定情况、您能否提供以下信息?

    充电器运行条件、如 VBUS(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。
    所有寄存器读数、包括 ADC 读数。

    谢谢、

    Ning