This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50 EMSHUT 超时功能问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602259/bq40z50-issue-with-bq40z50-emshut-timeout-functionality

部件号: BQ40Z50

我正在通过发送命令序列0x270C0x043DManufacturerAccess() () 进入 EMSHUT 模式0x00

但是、在超时周期结束后、器件无法退出 EMSHUT 模式。 超时功能似乎未按预期工作。

以下是我当前的配置设置:

  • DA 配置: 0033

  • 断电、超时: 1 分钟

  • MFC 延迟:  1s

    注意: 根据相关文档、电量监测计应在定义的关断恢复超时后退出 EMSHUT 超时 参数。 由于超时时间未设置为 0、我期望它自动唤醒。

  • 588d5986-be00-4505-ba6e-4fb323ddf011.png

  • image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将  在可能的情况下在团队内跟进。  

    *我们是 在 假期一周,我们正在处理 e2e 趋势,因此响应时间将比平常更长

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    我阅读了 TRM、除了超时外、您仍然需要执行 4 种退出关断模式的任何一种方法。 您是否尝试过四种现有方法中的任何一种?

    “"</s>“

    还要考虑这些退出条件 、如果仪表进入 EMSHUT(例如通过按钮)、它可以在 Timeout 参数定义的关机恢复超时后退出 EMSHUT 模式。 将超时设置为 0 时、不会退出 EMSHUT 模式。

    “"</s>“