This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:充电电流动态变化

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25188, BQ25185, BQ21088, BQ25186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607744/bq25185-dynamic-changes-in-charging-current

器件型号: BQ25185
主题中讨论的其他器件: BQ21088BQ25186、BQ25188

您好的团队、

我想通过切换 MCU 或类似器件的电阻值来更改充电电流。
是否可以在器件运行时执行此类控制?
我们需要控制使能吗?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    感谢您联系我们。 我们今天在 美国度假、即 MLK 日不在办公室。 明天我将与你跟进。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的答复。
    另外、请告诉我它是否符合 JEITA 标准。
    我期待您的答复。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    是的、充电电流可以在充电期间通过更改 ISET 引脚上的电阻进行调节。

    BQ25185 的电池温度检测 (TS) 功能支持 HOT 和 COLD 阈值。

    如果下面所示的完整 JEITA 充电曲线需要 HOT、COLD、WARM 和 COOL 阈值、则建议使用 BQ25188、BQ25186 或 BQ21088。

    此致、

    Alec