This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:OCD 时间

Guru**** 2811105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607739/bq41z90-ocd-time

器件型号: BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: BQ41Z50

尊敬的专家

当存在通信时、BQ41Z50 的 OCD 延迟正常。 但是、在没有通信的情况下、延迟时间可以加倍甚至更长。 检查相关寄存器后、未发现异常。 您能否帮助调查当 Gause IC 处于睡眠模式时 OCD 延迟增加的原因。

我的设置为 OCD 延迟 1s、在不连接 SMBus 上拉电阻器的情况下、测得的延迟约为 5~7 秒。 连接 SMBus 上拉电阻器后、测得的延迟在 1~3 μ s 内。 根据规范、根据设定值、睡眠模式延迟将增加 1 秒以上。 然而、连接上拉电阻后、延迟基本上没有问题。

e651c3f43265d9f7534b4e28b94b7ce.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是在 BQ41Z90 或 BQ41Z50 上发生的情况吗?  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的迭戈

    抱歉、这些情况发生在 BQ41Z50 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的澄清、我将把该主题分配给正确的工程师。  

    此致、

    Diego