Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, BQ41Z90
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: BQ41Z50、
尊敬的专家
当存在通信时、BQ41Z50 的 OCD 延迟正常。 但是、在没有通信的情况下、延迟时间可以加倍甚至更长。 检查相关寄存器后、未发现异常。 您能否帮助调查当 Gause IC 处于睡眠模式时 OCD 延迟增加的原因。
我的设置为 OCD 延迟 1s、在不连接 SMBus 上拉电阻器的情况下、测得的延迟约为 5~7 秒。 连接 SMBus 上拉电阻器后、测得的延迟在 1~3 μ s 内。 根据规范、根据设定值、睡眠模式延迟将增加 1 秒以上。 然而、连接上拉电阻后、延迟基本上没有问题。