This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875-SP:峰值电流模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5020-SP, UC1875, UC1875-SP, TPS7H4011-SP, UC2846, UC1825B-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608719/uc1875-sp-peak-current-mode

部件号: UC1875-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7H4011-SPUC2846、TPS7H5020-SP、 UC1825B-SP、UC1875

您好、

UC1875-SP 是否能够进行峰值电流模式控制? 我想知道斜坡引脚会与 COMP 信号进行比较、而数据表表明应在 RAMP 和 GND 之间连接一个电容器。 它似乎不是专用的电流检测反馈输入。

我正在考虑将 UC2846、TPS7H5020-SP 或 TPS7H4011-SP 用于我的原型。 我可以使用触发器和数字门来实现相移(我已经对其进行了仿真,可以正常使用)。

您能推荐电流模式 PWM 控制器吗? 必须能够接触 E/A+引脚。 大多数控制器的同相输入在内部连接到电压基准(例如 2.5V)、我需要避免这种情况、因为我计划实现外部恒压恒流控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andres、

    UC18XX 部件将是唯一可能具有 E/A+的部件。
    与 UC1825B-SP 类似、您至少应该有完整的辐射数据。

    使用较旧器件的缺点是单粒子瞬变往往很差。
    如果您只是希望使用效率更高的转换器、下面提供了该设计作为参考:
    https://www.ti.com/tool/PMP23391

    它使用的器件较新、具有更好的辐射性能。

    如果您通过使用的电流检测强制使用 RAMP 引脚、则 UC1875 可以使用电流模式控制。
    它当然不优雅。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel。

    感谢您的答复。 这可能是一个不好的主意、但如果我使用 TPS7H4011-SP 并 将 Vcontrol 直接连接到 Vcomp 引脚、尝试覆盖内部 Vcomp 信号、会怎样? 并在 FB- GND 之间放置一个下拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UC1825B-SP SEE 似乎 PWM 从总缺失脉冲上升到 50%没有? 很明显、最可能的情况是增加 0-20%、但进行最坏情况分析的情况是–100%到 50%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andres、

    正确的是、我们在测量中看到了–100%到 50%的脉冲。

    就 TPS7H4011 而言、您可以覆盖 COMP 引脚、我们在测试中会定期执行这些操作。
    您可以禁用软启动、因为软启动是误差放大器的一部分。
    它不是控制器、但我想您可以使用 PH 引脚尝试确定信号。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以从外部进行软启动。 真是个好消息。  

    您指的是 PH 引脚? 我在 TPS7H4011 中没有看到任何 PH 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andres、

    道歉、在 TPS7H4011 上它称为 SW。

    谢谢、
    Daniel