This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:LM51772:电路原理图审阅

Guru**** 2813625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609349/lm51772-lm51772-circuit-schematic-review

器件型号: LM51772

输入电压范围为 27V 至 29V。


预期最大负载电流高达 2A。


使用 I2C 控制可将所需的输出电压从 20V 调节至 40V。

 

LM51772.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongyun:

    您能否将填写好 的 LM51772 设计计算器附加 到此主题? 这将是我们进行原理图审阅最高效的工作流程、同时提供所需的功率级规格详情。
     

    注意:输出计划为高达 40V、但 MOSFET 额定电压为 40V ->无裕度!

    此致、

     Stefan