This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM706A0:通过 LM706A0 的 IBB BUCK、如何计算 RUV1 和 RUV2

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: LM706A0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609301/lm706a0-by-ibb-buck-of-lm706a0-how-to-calcurate-ruv1-and-ruv2

器件型号: LM706A0

尊敬的 TI 专家:

我们的设计是用于 LM706A0 的 IBB 降压稳压器、如何为 ULVO (on) 和 UVLO (off) 计算 RUV1 和 RUV2?  

Vin = 48V

VOUT=–8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IBB 的 EN 电路与正常的降压电路不同。

      如需了解 IBB 中的 EN 电路设计、请参阅使用反相降压/升压转换器(修订版 B)的第 7 节。

    谢谢