请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPSM84338
是否建议在此 IC 的 SW 焊盘上使用焊盘中的过孔? 默认情况下、这就是对 SnapMagic 和 Ultra Librarian 提供的封装所做的操作(参见下图)。 数据表明确指出要尽量减少该引脚上的覆铜量、但散热过孔(“热“、因为 SW 处于悬空状态)不会增加与电路板其他层上信号的电容耦合、从而使 EMI 恶化? 如果设计在顶层使用 1oz 而不是 2oz 厚度、答案是否会发生变化?