请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPSM265R1
您好团队:
我正在测试 A TI 24V–5V 降压转换器 TPSM265R1SILR((100mA 最大负载) 提高负载调整率和效率。
观察结果:
测得的效率~ 70% 在 100mA 负载电流下测得、而数据表显示值为~μ A 80% 。
一段时间后、重复测试时、输出电压显示为 A 压降较大 (~−183mV) 50mA 和 100mA 负载电流测量。 该压降最初不存在。
测试条件说明:
在设置期间、电子负载发生了变化 意外设置为拉电流而不是灌电流 电流水平。
问题:
效率低于预期的可能原因是什么?
输出压降可能表明什么 热应力或 IC 损坏 ?
CAN 反向电流(负载拉电流) IC 或导致长期降级?
负载调节测试期间建议采取的任何预防措施?