This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:在 24V–5V 降压转换器 (TPSM265R1SILR) 负载调节测试期间观察到低效率和输出压降

Guru**** 2814345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607080/tpsm265r1-low-efficiency-and-output-voltage-drop-observed-during-load-regulation-test-of-24v-5v-buck-converter-tpsm265r1silr

器件型号: TPSM265R1

您好团队:
我正在测试 A TI 24V–5V 降压转换器 TPSM265R1SILR((100mA 最大负载) 提高负载调整率和效率。
观察结果:
测得的效率~ 70% 在 100mA 负载电流下测得、而数据表显示值为~μ A 80%
一段时间后、重复测试时、输出电压显示为 A 压降较大 (~−183mV) 50mA 和 100mA 负载电流测量。 该压降最初不存在。
测试条件说明:
在设置期间、电子负载发生了变化 意外设置为拉电流而不是灌电流 电流水平。
问题:
效率低于预期的可能原因是什么?
输出压降可能表明什么 热应力或 IC 损坏
CAN 反向电流(负载拉电流) IC 或导致长期降级?
负载调节测试期间建议采取的任何预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:  

    您能转发您的原理图吗? 此外、应用时、输出将始终下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请查看 24V 至 5V 转换的原理图部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能说明一下、您谈到的效率有多高吗?

    您的原理图对我来说看起来很好。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:  

    请探测交流耦合的 Vout 电压。 我想回顾一下纹波电压。  

    谢谢你。