This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426YZFR + BQ29702DSER 原理图审阅和检测电阻值

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27426EVM-738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602315/bq27426-bq27426yzfr-bq29702dser-schematic-review-and-sense-resistor-value

器件型号: BQ27426

TI 团队大家好、

我在单节锂离子电池设计中使用 BQ27426YZFR 作为电量监测计、并将 BQ29702DSER 作为 BMS IC。

电池详细信息:

  • 化学:锂离子

  • 最大电压:4.35 V

  • 标称电压:3.8 V

  • 容量:130mA

问题:

  1. 您能否查看随附的原理图、并确认与 BQ27426YZFR 搭配使用时的低侧电流检测电阻放置和 SRP/SRN 布线是否正确?  
  2. 与 BQ27426YZFR 配套使用的 0.01 欧姆电流检测电阻是否适合此电池规格? 如果没有、请建议一个推荐值。

谢谢  

Savita Ahir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将  在可能的情况下在团队内跟进。  

    *我们是 在 假期一周,我们正在处理 e2e 趋势,因此响应时间将比平常更长

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRP/SRN 连接看起来正常。 对于低容量电池、最好将感应电阻器增加 10 倍、并在算法配置中调节容量和电流等。  请访问 www.ti.com/.../slua792.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。

    ~您对于我们的低容量电芯将检测电阻增加× 10m Ω 的建议、我想确认我的理解程度和所选的值。

    在我们的应用中:

    • 电池容量:130mA

    • 最大放电电流:130mA

    • 最大充电电流:100mA

    如果 Rsense = 0.01Ω、则 SRP–SRN 两端的最大电压为:

    • V = 0.01 Ω x 130mA = 1.3mV

    如果 Rsense = 0.1Ω、则 SRP–SRN 两端的最大电压变为:

    • V = 0.1 Ω x 130mA = 13mV

    我的理解是、13mV 可为库仑计提供更好的测量分辨率、同时远保持在有效工作范围内、同时功率损耗可忽略不计、并且具有足够的饱和裕度。

    假设算法配置(容量,电流,Rsense)相应地进行了调整、您能否确认 0.1Ω 是适合此应用的检测电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 这就是我从电量监测计的角度选择的内容。 主要缺点是、较高欧姆的检测电阻会限制您在应用中可使用的电流、但对于 130mA 电池来说、这些电流通常很小、因此这通常不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    我方面的另一个说明是:
    如果我们使用 Rsense = 0.1Ω、电量监测计是否可以可靠地检测和测量低电流、例如 10mA 和 20mA?

    在这些电流下、SRP–SRN 两端的电压为:

    • 10mA→1mV

    • 20mA→2mV

    假设相应地更新算法配置(Rsense,电流调节,容量)、请确认该电压电平足以实现与 BQ27426 的精确库仑计数和 AverageCurrent 检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电量监测计将使用 100m Ω 感应电阻器可靠地解析并测量 10mA 和 20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢多米尼克。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dominik

    我正在使用 BQ27426EVM-738 评估 BQ27426、其中默认具有高侧电流检测电阻。

    在我的定制设计中、我使用了低侧检测电阻(在 BAT–和系统 GND 之间)、如上图所述。
    我想了解:

    1. 是否有任何 TI EVM 支持 BQ27426(或类似器件)的低侧电流检测?

    2. 如果不是、建议使用现有 BQ27426EVM 或测试设置评估低侧电流检测的方法是什么?

      谢谢  
      Savita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 bq27426、没有具有低侧检测功能的 TI EVM。 TI 在内部使用不向公众提供的工程板对其进行了测试。 没有使用 EVM 实现这一点的简单方法。 您必须创建定制电路板、这对于 WCSP 来说并不是一个简单的选择。