This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:TPS63802DLAR:高功耗、关闭时 VOUT = 0、7V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604129/tps63802-tps63802dlar-high-power-consumption-and-vout-0-7v-when-off

器件型号: TPS63802

尊敬的支持团队、感谢您的支持;请在下面查找设置/备注:
@Kemuel 和 Adnan:请酌情添加详细信息和评论
@TI-TEAM:请进行相应评论
谢谢和贝耶;
Josef
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    您能否提供用于更好调试的原理图(如果可用)?

    [报价 userid=“680298" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604129/tps63802-tps63802dlar-high-power-consumption-and-vout-0-7v-when-off ] VOUT = 0、7V 处于关闭状态????

    当器件处于关断状态(EN 为低电平)时、Vout 应为 0。  

    EN 处于活动状态后 VOUT = 3.3V 且 Ibat = 20mA

    详细的负载条件是什么?

    当由分离电源供电/强制 VOUT =3.3V 时、Iout 围绕 10mA

    Vout 似乎没有负载、请测量 Vout 和 GND 之间的电阻(在均未安装 TPS63802 的情况下)。

    因此、10mA 周围的增量似乎在 VIN 区域或 PMIC 本身中耗散

    同样、如果 TPS63802 被拆除、电池中是否会有电流流出?

    让我们进一步检查何时有更多数据可用。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    原理图是机密的。 我们如何安全地分享它?

    Thx&Bye、  

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    我刚刚向您发送了 E2E 朋友申请。 接受后、我们可以发送隐私消息中的原理图。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    刚刚通过 E2E 好友安全连接向您发送了原理图。

    您提到 PMIC 没有负载;但我们有一个低功耗应用、我们尝试远低于 PMIC/3V 左右 50mA。

    当输出负载在 10mA 附近时、我们也可以在 VIN 输入侧的 10mA 周围看到。

    我们还看到了一种降压/升压振荡以及浪涌电流和限制。

    这在我们的环境 (3V IN、3.3V OUT、LOAD=~Ω 10mA) 中是否正常?

    顺便说一下、关断状态下经过隔离的 0.7V 输出似乎是其他元件的漏电流、不是由 PMIC 提供的。

    @Adnan 和@Kemuel:如有必要、请添加评论/详情

    Thx&Bye、

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    让我检查一下今天的答复。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Josef、

    我认为原理图上没有问题。

    当我们的输出负载在 10mA 周围时、我们还可以在 VIN 输入端看到 10mA 周围。

    当 Vin = 3V、Vout = 3.3V、Iout = 10mA 时、10mA 输入电流将实现大于 100%的效率、大于预期值、不正常情况。  

    因此、请测量并提供正确的值、或者如果我有错误的理解、请仅更正。

    我们还看到了一种降压/升压振荡以及浪涌电流和限制。

    我对这个描述感到困惑、请提供波形以供进一步检查。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    我们在 smartPB 上发现了一种短路。 新的功率测量:

    • 对于 3V3 电源轨的一些测量、我们移除了 smartpb 缺陷
      • CapSense 应用程序
      • PSoC 电源模式 WAS LDO 转换器(直到现在):
        • PMIC 之前/之后的 25mA (Δ 17mA = 8mA)
      • 配置为降压转换器:  
        • PMIC 之前/之后的 15mA (Δ 11mA = 4mA)
      • 配置为最小降压转换器
        • PMIC 之前/之后的 13mA (Δ 11mA = 2mA)
      • 配置为最小降压转换器和 ULP (100MHz 至 50MHz)
        • PMIC 之前/之后的 9mA (Δ 7mA = 2mA)

    这些数字是否有意义?

    Thx&Bye、

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    注意到的振荡是由于上述短路与保险丝结合而导致的浪涌电流较高。

    我们拆下了保险丝、然后它工作正常。

    以供参考、所封闭 VIN/EN 的波形。

    Thx&Bye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、再次、

    在原理图中、我们看到 PSSYNC 的关键问题、PSSYNC 来自采用 3V3 供电的 MCU。

    在启动时、它处于悬空状态、因此由于 R504、MODE 输入也会在 1.2V 左右浮动。

    这也是造成上述振荡的一个重要因素。

    我们也将其删除并将其固定为 GND (mode0)。

    TI 有何建议来处理未上电 MCU 的输入信号?

    考虑到最大额定值和闩锁?

    Thx&Bye、

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Josef、

    请允许我检查和答复你明天。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Josef、

    [引述 userid=“680298" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604129/tps63802-tps63802dlar-high-power-consumption-and-vout-0-7v-when-off/6190110
    对于 3V3 电源轨的一些测量、我们移除了 smartpb 缺陷
    • CapSense 应用程序
    • PSoC 电源模式 WAS LDO 转换器(直到现在):
      • PMIC 之前/之后的 25mA (Δ 17mA = 8mA)
    • 配置为降压转换器:  
      • PMIC 之前/之后的 15mA (Δ 11mA = 4mA)
    • 配置为最小降压转换器
      • PMIC 之前/之后的 13mA (Δ 11mA = 2mA)
    • 配置为最小降压转换器和 ULP (100MHz 至 50MHz)
      • PMIC 之前/之后的 9mA (Δ 7mA = 2mA)
    [/报价]

    首先进行双重确认、VBAT(或 TPS63802 的 VIN 电压)为 3V、Vout 为 3.3V、MODE =低电平。  在 PMIC 电流之前/之后、电流实际上是指输入和输出电流、对吧?

    如果以上所有理解都正确,那么您的问题可以转化为相关效率 (Iout*Vout/Iin/Vin) 是否合理。

    根据数据表中的以下效率图、当 Iout = 17mA 时、效率约为 90%。 当使用您的数据,效率= 17*3.3/25 = 74.8%时,它要低得多。 所以我认为这是不合理的。 25mA 是否完全流入 TPS63802 VIN 引脚?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Josef、

    MODE 引脚的控制 IO 似乎来自 MCU、而 MCU 由 TPS63802 供电。

    不建议 MODE 引脚状态不确定。 建议在 MUC 开启之前将 MODE 引脚下拉至低电平。 MUC 通电后、控制 MODE 引脚。

    请检查它是否适用于您的应用。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的反馈。

    我们同意您的模式评论。 我们将其修复为 GND (mode0)。

    Iin 和 Iout 的假设是正确的。

    我们去除了一些漏电和短路、如果效率符合要求、 数据表是正确的、那么输入侧仍然存在一些泄漏。

    一些计算用于确定输入侧仍然可能出现的漏电流:

    Iin = Ipmlom + Idelta

    Iptym = Iout/eff(应)* Vout/Vin

    然后  

    Idelta = Iin - Iout/eff(应该)* Vout/Vin

    以上的等式和以下的结果是有意义的吗?

    VIN IIN 输出电压 输出电流 Eff (is) 效率(应) Idelta
    3. 25 3、3. 17 74,8% 92% 4、7.
    3. 15 3、3. 11. 80,7% 90% 1、6.
    3. 13 3、3. 11. 93.1% 90% –0.04.
    3. 9. 3、3. 7. 85,6% 90% 0.4.

    @全部:请作相应评论。

    Thx&Bye、

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Josef、

    让我检查一下今天的答复。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Josef、

    是的、您的理解和的计算结果 Idelta  正确。

    如果测量结果准确、差异是否来自先前配置中 MODE 引脚的不确定状态?

    如果在将 MODE 引脚连接到 GND 后重新测试效率、是否有任何差异?

    此致

    Lei   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    测量是在 MODE 固定为 GND 的情况下完成的。

    BR Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Josef、

    我明白了。 然后、请再次确认是否有任何可能的漏电路径连接到 VIN 引脚。 您可以测量 VIN 引脚与 GND 之间的电阻(未通电时)。 此外、如果有新的器件、请尝试新的器件。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    我们已尝试消除所有可能的泄漏:smartPB 保留、R510 移除,保险丝移除);

    R504/100k 仍处于活动状态、但 uA。

    GND 的电阻约为 500k 至 1M。 测量的输入电阻约为 40k。

    BR Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Josef、

    如果在同一电路板上使用另一个新器件、测得的效率是否相同?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们会在新电路板可用时进行测量。

    我们使用当前的 3 号电路板进行了更多测量(见下文)。

    我们移除了所有可能的输入泄漏元件、并在输入轨上使用 3V 电源进行测量

    输出电流是 通过外部电源将输出轨强制为 3.3V 测得的。

    保持开路的输入电源轨。

    因此、 在升压模式下测量的效率约为 80%+- 10%。

    降压模式是否会更稳定、例如 3V IN 至 2.6V OUT?

    到目前为止是否有其他意见?

    Thx&Bye

    Josef

    VIN = 3.0V
    设置#3(不带 smartPB、VbatSense)、
    LED 熄灭、动作重置
    IIN
    mA
    输出电压
    V.
    输出电流
    mA
    增量输出
    mA
    Eff (is) 效率(应) Idelta Xeff
    mA
    CapSense 扫描、LDO 24,7. 3、3. 17 7,7. 75,7% 92% 4、4.
    LDO 到降压配置 15 3、3. 11,3. 3、7. 82.9% 90% 1、2.
    最小降压值 13 3、3. 11. 2. 93.1% 90% –0.04.
    ULP (50MHz) 9. 3、3. 7. 2. 85,6% 90% 0.4.
                   
                   
    CapSense 扫描 8,5. 3、3. 6,2. 2、3. 80,2% 90% 0.9.
    CapSense 关闭 6,4. 3、3. 4、8. 1、6. 82.5% 90% 0.5
    仅限 CapSense 初始化 6,5. 3、3. 4、8. 1、7. 81、2% 90% 0.6.
    深度睡眠 4、6. 3、3. 3、4. 1、2. 81.3% 90% 0.4.
                   
                   
    CapSense 扫描 8,5. 3. 6. 2,5. 70,6% 90% 1、8.
    CapSense 关闭 6,4. 3. 4、8. 1、6. 75,0% 90% 1、1.
    仅限 CapSense 初始化 6,5. 3. 4、7. 1、8. 72.3% 90% 1、3.
    深度睡眠 4、6. 3. 3、3. 1、3. 71.7% 90% 0.9.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Josef、

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Josef、

    [引述 userid=“680298" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604129/tps63802-tps63802dlar-high-power-consumption-and-vout-0-7v-when-off/6200164

    输出电流是 通过外部电源将输出轨强制为 3.3V 测得的。

    保持开路的输入电源轨。

    [/报价]

    我对用于效率测试的这些设置感到困惑。 为什么要在输出轨上强制使用外部电源?

    以下是我们测量效率的常用方法(例如 Vin = 3V、Vout = 3.3V):

    1. 将电源设置为 3V、连接到 Vin;
    2. 串联电流表以测量输入电流。 当输入电流很小时、这一点至关重要。 因为从电源读取的电流可能不够准确。
    3. 将 Vout 连接到电子负载、提取输出电流。  
    4. 为了提高精度、如果从电子负载读取的小电流不够准确、应串联另一个电流表;
    5. 对于从电源的 Vin 读取和电子负载中显示的 Vout、也可能不够准确(尤其是在负载较重时)、因此我们通常从 SENSE 引脚测量 Vin 和 Vout、或将测试点尽可能靠近 Vin 引脚和 Vout 引脚(通常在输入/输出电容器上)。 例如、通过这种方式、您可以读取 Vin = 2.997V 和 Vout = 3.305V。
    6. 到目前为止、所有 Vin、Iin、Vout、Iout 均已准备好进行效率计算。

    在负载较轻的情况下、准确的输入和输出电流测量是最重要的。

    如果您有空、请尝试以上方法。

    此致

    Lei