This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63811:RE:IC 的编程。

Guru**** 2812115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63811, TPS63810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609702/tps63811-re-programming-of-the-ic

器件型号: TPS63811
主题中讨论的其他器件: TPS63810

尊敬的团队:

TPS63811 器件被称为 I2C 可配置电压降压/升压稳压器。

在下面随附的数据表快照中、它称为启动前编程输出电压。

image.png

能解释一下这个术语吗?

期待您的答复、  

谢谢、此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan

    TPS63810 和 TPS63811 在寄存器 0x01 中都有使能位。

    • 对于  TPS63810:默认使能位为 1。 因此、当 Vin > UVLO 且 EN 引脚为高电平时、Vout 将为 3.3V 或 3.4V。 如果需要、其他 Vout 可通过 I2C 进行调节。
    • 对于 TPS63810:默认使能位为 0。 因此、即使 Vin >UVLO 且 EN 引脚为高电平、Vout 仍然与 Vin 断开、这意味着没有 Vout。 客户需要通过 I2C 将使能位写入 1 以启用器件。 在将使能位写入 1 之前、如果需要、可以首先配置 Vout 寄存器。

    此致

    Lei