This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5948A:STM LED1642GW 的替代产品

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5948A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608911/tlc5948a-alternative-to-stm-led1642gw

器件型号: TLC5948A

您好、
我的客户使用 LED1642GW、并考虑将 TLC5948A 添加到 AVL。
出现了一些问题:

  1. 需要进行哪些固件和/或硬件修改?
  2. LED1642GW 使用 11kOhm 的 20mA 灌电流。 TLC5948A 似乎需要为同一电流使用不同的值。 是否有任何机会保持 11k Ω 并仍生成 20mA?

谢谢&谨致问候

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    我们的专家明天会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    对于 RSET、我们的器件无法在 11k Ω 时生成 20mA。 您需要相应地更改电阻器。 无需对其他硬件进行修改。

    对于软件而言、两款器件基本相同、但仍有细微差异。 这两款器件具有不同的 PWM 分辨率和点校正位。 对于 TLC5948A 中的 LED1642GW 和 LAT 中的 LE、它也有不同的控制逻辑。 您可能需要相应地调整软件。

    此致、

    Jane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jane、

    下面是一个后续问题:TI 是否有等效于 LED1642GW 数据表(第 16/42 页)的表 7。 数字钥匙摘要“

    https://www.st.com/resource/en/datasheet/led1642gw.pdf 

    此致

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    我们的专家会稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    这两个芯片具有不同的控制逻辑。 对于 TLC5948A、它使用 SIN 和 SCLK 进行数据输入、LAT 进行数据锁存。 您可以针对数据表中的不同函数引用不同的位号、例如数据表中的表 7 和表 8。

    此致、

    Jane