Other Parts Discussed in Thread: TLC5948A
器件型号: TLC5948A
您好、
我的客户使用 LED1642GW、并考虑将 TLC5948A 添加到 AVL。
出现了一些问题:
- 需要进行哪些固件和/或硬件修改?
- LED1642GW 使用 11kOhm 的 20mA 灌电流。 TLC5948A 似乎需要为同一电流使用不同的值。 是否有任何机会保持 11k Ω 并仍生成 20mA?
谢谢&谨致问候
Josef
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Josef、
对于 RSET、我们的器件无法在 11k Ω 时生成 20mA。 您需要相应地更改电阻器。 无需对其他硬件进行修改。
对于软件而言、两款器件基本相同、但仍有细微差异。 这两款器件具有不同的 PWM 分辨率和点校正位。 对于 TLC5948A 中的 LED1642GW 和 LAT 中的 LE、它也有不同的控制逻辑。 您可能需要相应地调整软件。
此致、
Jane
谢谢 Jane、
下面是一个后续问题:TI 是否有等效于 LED1642GW 数据表(第 16/42 页)的表 7。 数字钥匙摘要“
https://www.st.com/resource/en/datasheet/led1642gw.pdf
此致
Josef