This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:不良行为

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604827/lm5012-q1-undesired-behaviour

器件型号: LM5012-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5012

您好:

我的组件有问题、请您帮我解决吗?

我在 Webench 上将 DC/DC 配置为具有 30V/90V Vin 范围、12V Vout 和 2.5A Iout。

我的设置以 30V 至 40V 的恒定 Vout 运行、但超过该值后、输出电压会降至 8V、然后继续降低。 下面我提供了 45/50V 输入电压时的 2 张行为图。 ch2:Vout - ch3:输出 如果您需要示波器提供特定数据、我可以执行其他测试并提供给您。

我使用“最小纹波“配置在试验电路板上进行了测试。 您可在下方找到我使用的物料清单 (BOM)。 该问题是否来自我选择的元件或使用试验电路板?

提前感谢您的帮助!

此致、

T é o

45V.png

60V.png

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teo:

    您能否分享原理图并填写 Excel 工具以加快审阅? 对我来说、它看起来像电感器饱和、iL 中有一些尖峰以非线性方式上升。 您能否分享 1) VIN<40V、其按预期运行的情况下以及更高 Vin 下的 SW 节点波形和电感器电流波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    请在 Excel 文件中查看随附的原理图和示波器屏幕截图。

    粉色:Vin

    黄色:Vout

    蓝色:VSW

    绿色:ISW

    e2e.ti.com/.../Debug.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在示波器设置中混淆了安培和电压、请忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teo:

    请返回我们的网站、了解更新后的波形和完整的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpita、

    您是否设法在 Excel 文件中看到它?

    我在下面添加了原理图。 您是否清楚、或者您是否需要其他任何东西?

    波形很好;通道 1 和 4 的单位是反相的 (A 和 V)、但您可以保持原样。

    正常行为:

    行为不正确:

    希望这能有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teo:

    您能再次清楚地标记波形吗? 由于单位错误、这对我来说似乎很困惑。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Excel 工具、此应用需要 RA=550k Ω、因为 Vin_min 非常低~30V。

    https://www.ti.com/tool/download/SNVR514

    此外、为便于正确理解、请清楚地捕获 SW、iL、Vout 和标签。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    我希望您做得好。 感谢您的反馈。 我已使用更新了安装 RA = 550kΩ 和下面是改进了标记的新波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teo:

    我认为附件缺失。 您能否再次上传?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “对不起,我不知道该怎么办。“

    2 首张图片:在 39.6V 和 39.7V 有问题
    2 最后的 pcitures :在 34V 和 38V 没有问题

    张力是指 Vin Ueff(粉色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是 ISW = IL、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teo:

    iL 是流经电感器的电流。 是否确定蓝色波形是 SW? 它看起来像三角形的。 您可以仔细检查一下吗?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    VSW 是在 LM5012 的 SW 引脚处(即电感器输入之前)测得的电压。

    可能需要电感器输出端的电流?

    此致、
    T é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teo:

    您能否确认是否在 SW 节点与接地之间测量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpita、

    我确认是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teo:

    请仔细检查电路板中的所有连接和元件值、SW 节点电压应在脉冲上为方形、而不是三角形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teo:

    由于不活动而关闭。 如果您需要进一步的支持、请随时与我们联系、