This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bq34z100-G1 镍氢电池学习周期卡在更新状态= 0x04 时

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607608/bq34z100-g1-bq34z100-g1-nimh-learning-cycle-stuck-at-update-status-0x04

器件型号: BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVM、EV2400、BQSTUDIO

您好:

我正在评估 bq34z100-G1 与配合使用 24S1P NiMH 9000mA 电池组

消息

  • 电量监测: bq34z100-G1
  • EVM: BQ34Z100EVM 、FW v0.16
  • 接口: EV2400 、FW v0.32(2021 年 6 月 27 日)
  • 软件: bqStudio v1.3.128
  • 电压、电流和温度测量均经过校准且准确。

化学成分

  • 最新 GPC 报告 建议 ChemID 6111 最接近的匹配项
    (最大 DOD 误差≈9.79%、R 偏差≈1.46)。
  • ChemID 进行相应编程。

充电/放电

  • 充电器: CELL-CON 452415 NF (快速充电:1500mA、充电完成:210mA、涓流:50mA
  • 放电:电子负载 1A(≈C/9)
  • 放电截止频率: 24V 、在 EVM 端子处测量。

学习周期行为

  • 已正确发出 IT_ENABLE。
  • 在学习尝试期间:
    • VOK、RUP_DIS、OCVTAKEN 和 FC 按预期运行。
    • 检测到充满电 ( FC = 1. )。
    • 放松后、 OCVTAKEN = 1. VOK 清除 亮起。
  • 不过、 更新状态从不从 0x04 推进到 0x05 、和 未更新 QMax 、尽管已完成充电、静置、放电和底部静置。

我已经尝试了多个具有较长弛豫时间的学习周期、并验证电池组是否正确进入弛豫周期。 我无法确定是什么情况导致学习周期无法进行资格认证和提交 QMax 更新。

附加文件

  • GPC_report.txt
  • 在发送 IT_ENABLE 之前导出的最后一个黄金映像
    (0100_0_16-bq34z100G1_V05.srec)
  • 数据存储器导出
    (数据存储器导出_12-01-2026.gg.csv)
  • 记录最近一次的学习尝试
    (学习周期_15-01-2026.log)
    (注意:日志在放电阶段结束之前结束,因为日志记录笔记本电脑必须断开连接。)

请帮助您查看我的设置并告知可能妨碍的情况 更新状态 加速发展 0x04 电池组接收电池?

感谢您的支持。

此致、

e2e.ti.com/.../Learning-cycle-fail.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一些可能有助于缩小根本原因的其他意见。

    最初、我怀疑学习周期可能失败、因为在充电结束时电池温度上升到 40°C 以上。 为了排除这一点、我执行了另一个学习试验、其中 bq34z100-G1 配置为使用其内部温度传感器、而不是电池组内的外部 NTC。 在这种情况下、报告的温度只上升到大约 34°C、远低于 40°C、但学习周期仍然以相同的方式失败。 因此、学习失败似乎与温度无关。

    此外、我还观察到一个与数据闪存写入访问相关的可重复问题。 在尝试学习失败(我不知道确切的时刻)后的某个时刻、即使电池充满电并且器件处于解封状态和完全访问模式、我也无法再修改数据闪存参数。 例如、尝试更改序列号或 LED_COMM 配置等字段会导致错误消息:

    “读取写入的数据比较失败。“

    我发现从这种情况中恢复的唯一方法是重新刷写.srec 映像并再次启动。 重新刷写后、数据闪存写入操作会正常再次工作、直到下一个学习周期失败、之后再次出现相同的数据闪存写入故障。 这种行为是一致且可重复的、而不是随机的。

    此时、学习周期失败会使器件处于阻止数据闪存写入的状态、可能会阻止提交 Ra 表和其他学习到的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan。

    我已经附加了一个包含的 ZIP 存档 .srec 日志 、和 .gg 添加到初始帖子。 我现在将附带一个 更新了 ZIP 与之前的版本相比、发生了以下更改:

    • ChemID 在中 .srec 更改为 6111. (以前的版本包含 6100 )。

    • 电芯术语 V Delta 频率 100mV 、符合中镍氢电池的建议 数据表的表 8.4

    • 电池包配置 已暂时更改为使用 内部温度传感器 (TEMP 位清除)。
      (此更改不会反映在.srec 文件中。)

    关于数据闪存导出:我不连续执行 .gg 循环期间的初始导出数。 我目前拥有:

    • 阈值 .gg 已执行导出 然后启用电量监测 (Update Status = 0x00)、和

    • 阈值 .gg 已执行导出 放电阶段结束后重新开始 (更新状态= 0x04)。

    我希望这些更新的文件和说明有助于缩小根本原因的范围。

    e2e.ti.com/.../Learning-cycle-fail_5F00_upd.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    充电和放电后需要更长的休息时间。 更新状态未递增、因为在 2 个 100 秒的周期内未满足 1uV/s 阈值。 满足这一条件后、电量监测计将进行 OCV 测量、更新状态将发生变化。

    另外、设置 FC set %=–1 并监测 FC 位也是一种很好的做法、这将让您知道测量仪表已正确检测到 VCT。

    [报价 userid=“673848" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607608/bq34z100-g1-bq34z100-g1-nimh-learning-cycle-stuck-at-update-status-0x04/6198074 ChemID 在中 .srec 更改为 6111. (以前的版本包含 6100 )。

    请使用与您正在使用的细胞最接近的化合物、gpc chem 工具可以帮助解决此问题。 请勿使用剂量误差超过 3%的化学物质。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我已经与学习试过了 FC 集%=–1 和的结果与相同 FC set %= 100% 。 在所有试验中、测量仪表状态位的行为均符合预期:

    • 检测到充满电并设置 FC(这两种情况下) FC 集%=–1 何时 FC set %= 100%
    • 经过弛豫期后、 OCVTAKEN 被置位 VOK 被清除 、如预期的那样。

    相关 ChemID 、我使用两个不同电池组的数据向 GPC 工具提交了三个不同的请求。 最近的报告显示最接近的匹配项 ChemID = 6111 、带有 最大 DOD 误差 9.79% 、高于您提到的 3%。 但是、GPC 报告指出:“Max. 最佳 ID 的偏差处于建议范围内。“

    谢谢您、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当满足 VCT 条件时、设置 FC SET %=–1 不会影响除 FC 位设置之外的任何其他设置。

    9.79%太高,你将需要定制化合物。 请联系您的支持 FAE 以获取有关此问题的帮助。

    此致、

    Diego